Solukon은 새로운 분말 포집 장치에 Piab의 진공 분체이송기를 사용합니다.

2024. 7. 11.에 게시됨
Solukon은 새로운 분말 포집 장치에 Piab의 진공 분체이송기를 사용합니다.

독일 아우크스부르크

자동화된 분말 제거가 반드시 필요한 대형 부품들이 분말 기반 3D 프린팅의 대세로 자리잡고 있습니다. 그 결과 분말 제거 과정에서 점차 더 많은 양의 분말이 발생합니다. Solukon이 출시하는 솔루션은 Piab의 진공 분체이송기를 사용하여 분말을 제거한 후 안전하고 빠른 분말 흡착이송을 하는 자동 분말 포집 장치입니다.

Solukon은 분말 제거 공정 이후 Solukon 시스템의 분말 흡착이송을 더욱 개선하는 과제에 착수했습니다. 대규모 분말 제거 시스템과 연속 생산에 사용할 경우 상당한 양의 분말이 발생합니다. Piab의 piFLOW®i 진공 분체이송기가 있으면 금속 분말을 위한 완전 자동화된 분말 포집 솔루션인 Solukon 분말 포집 장치(SFM-PCU)를 통해 Solukon은 분말 제거 후 즉시 더욱 간단하고 안전하게 분말 흡착이송을 합니다.

분말 포집 장치의 작동 방식

Solukon SPR® 기술을 이용해 자동 분말 제거 작업을 하게 되면 분말이 분말 제거 시스템 하단에 있는 호퍼에 모이게 됩니다. Piab의 통합 진공 분체이송기 piFLOW®i를 사용하면 SFM-PCU가 센서 모니터링 이송 지점에서 분말을 진공으로 빼냅니다. 그런 후 호스를 통과하여 대형 컨테이너로 부드럽게 운반합니다. 거기에서 오염된 재료는 중립 인터페이스를 통해 재활용 스테이션 등으로 옮겨져 추가 인쇄 공정에 사용될 수 있습니다.

진공 분체이송기의 장점

분말 제거 시 사용자는 더 이상 분말 재료와 직접 접촉하지 않으며, 분말은 항상 폐쇄되어 있는 시스템에 남아 있게 됩니다. 제품 관리 부서 직원이자 SFM-PCU 분말 포집 부서 프로젝트의 책임자인 Benedikt Lutzenberger는 “이를 통해 가장 엄격한 산업 보건 및 안전 요구 사항을 충족할 수 있으며 분진 없는 공장을 향한 길에서 새로운 이정표를 달성할 수 있다”라고 말했습니다. 더 이상 분말을 수동으로 빼낼 필요가 없기 때문에 더 많은 양의 분말을 더 빠르게 운반할 수 있어 분말 제거 공정이 더욱 효율적입니다. Solukon 분말 제거 시스템을 비운 후 청소하는 것도 더 용이해졌습니다.

Solukon이 Piab에 의존하는 이유

새로운 분말 이송 장치 안에서 Solukon은 Piab의 진공 분체이송기를 사용합니다. SFM-PCU에 사용되는 분체이송기는 매우 효율적이고 안정적이며 서비스가 용이합니다. 이는 Solukon의 모든 요구 사항과 기대를 충족합니다. 폴리머 부문에서 Solukon은 수년간 자동화된 포장 풀기 및 세척 스테이션인 SFP770에 Piab 분체이송기를 사용해 왔습니다. Benedikt Lutzenberger는 “Piab는 이미 SFP770 프로젝트에서 분말 분체이송기와 관련해서 매우 유능하고 신뢰할 수 있는 파트너임을 입증했다”고 말했습니다.

추가 정보

Jennifer Maedicke, Piab Vacuum Conveying Division 마케팅 활성화 전문가

이메일: jennifer.maedicke@piab.com

Marina Haugg, Solukon 마케팅 & 홍보 관리자

이메일: m.haugg@solukon.de

Solukon 소개

Solukon Maschinenbau GmbH는 금속 및 폴리머 적층식 제조용 분말 제거 및 처리 시스템을 공급하는 독일의 고품질 공급업체입니다. Andreas Hartmann과 Dominik Schmid가 2015년에 설립하고 아우크스부르크에 위치한 이 회사는 AM 시스템 및 관련 주변 장비 개발에 광범위한 경험을 보유하고 있으며 모든 다양한 산업용 분말 처리 시스템을 제공합니다. Solukon은 2022년부터 레이저로 녹인 금속 부품의 자동 분말 제거를 위한 지능형 소프트웨어인 SPR-Pathfinder®를 독점 라이선스 업체로 제공해 왔습니다. Solukon 제품은 최고의 기능성과 안전 표준을 충족하며 티타늄, 알루미늄과 같이 다루기 힘든 반응성 물질을 안전하고 안정적으로 제거하도록 승인을 받았습니다. Solukon은 4대륙에 존재합니다. 이 시스템은 EOS, SLM Solutions, AMCM과 같은 선도적인 3D 프린팅 시스템 제조업체, NASA 및 Cern과 같은 기관, Siemens 및 Ariane Group과 같은 회사의 신뢰를 받고 있습니다.

Solukon Maschinenbau GmbH

웹사이트: www.solukon.de

Piab 소개

Piab는 1951년부터 순차 그리핑, 리프팅 및 이송 솔루션을 통해 자동화를 발전시키고 있습니다. Piab는 자원이 낭비되지 않고, 사람이 다치지 않는 자동화된 세상에 대한 믿음이 있습니다. Piab은 c. 2.5 BSEK의 매출을 올리는 글로벌 조직으로, 약 1200명 이상의 직원과 4개 사업부를 두고 자회사 및 채널 파트너 네트워크를 통해 100개국 이상의 고객에게 서비스를 제공합니다.

Discover more news

Read all news

기사 공유