Feedback

언어 선택

닫기

초경량 분산 방식의 진공 발생기 piSTAMP

piSTAMP는 프레스 공장에서 간편한 개선작업이 가능

날짜 2016-10-03

초경량 분산 방식의 진공 발생기는 일반적인 모든 진공 패드 홀더와 적용 가능합니다

타비, 스웨덴 – 파이아브(Piab)에서 piSTAMP라는 자동차 산업의 프레스 공장에서 간편하게 개선 대체 작업을 할 수 있는 새로운 분산 방식의 진공 발생기를 소개합니다. 초경량의 진공 발생기는 진공파기가 통합된 개념의 컴팩트한 패키지로 독특하게 디자인되어 제공됩니다. 자동차 산업의 프레스 공장에 특화된 piSTAMP는 자동차 제조업체들에게 확실한 이익을 가져다 줄 새로운 기술입니다.

옆면의 압축 공기포트들과 밑면의 진공포트를 가진 완전 분산 방식의 설계로 만들어진 piSTAMP는 일반 프레스 공장의 툴링 시스템에서 흔히 볼 수 있는 모든 진공 패드 홀더와 적용 가능합니다. 자동차 산업에서 사용되어지는 일반 시스템과 완벽한 매치가 가능한 마운팅 인터페이스로 설계 되었습니다. 압축 공기와 진공포트들은 여러 가지 구경의 원터치 커넥터로 제공됩니다.

초경량 및 내구성 강화를 위하여 PA66 재질로 만들어진 piSTAMP는 압축 공기를 덜 소비(일반적으로 25 퍼센트 정도 경쟁 제품보다 적음)하며 파이아브(Piab)의 COAX® 기술과 우수한 진공 패드 기능, 그리고 빠른 진공파기를 가능하게 합니다. 보통 2개의MICRO COAX® 카트리지로 제공되며, 그 응용분야는 고속 및 흡입 유량이 많이 필요한 응용에 적합합니다.  덜 빠른 사이클 스피드와 더 작은 진공 패드를 사용 시에는 또 다른 압축 공기의 절감을 할 수 있습니다.

파이아브(Piab)의 자동화(Automation) 부서의 부사장 조셉 칼바시(Josef Karbassi)는 이 제품을 대하여 다음과 같이 소개합니다. “piSTAMP 발생기는 다른 경쟁사 제품보다 확실히 더 가벼운 특징을 가집니다. 일반 프레스 공장에서 여덟 개의 진공 패드를 사용중인 프레스 공정에서 500g 이상의 무게 감량이 될 수 있습니다. 이러한 점은 프레스 라인 속도를 더 빠르게 할 수 있으며, 로봇 암의 내구성에 좋은 결과를 가져옵니다”.

통합된 진공파기 기능인 매우 빠른 배기 차단 진공파기(EBR, Exhaust Block Release)는 먼지에 강하고 내구성이 뛰어난 폴리우레탄 판막으로 구성되어 있습니다. 이러한 점은 작업시간의 향상을 가져오는 신뢰성 높은 생산 시스템을 보증합니다.

파이아브(Piab)는

1951년 설립, 파이아브(Piab)는 에너지 효율성, 생산성, 그리고 전세계의 진공(vacuum)관련 사용자들의 작업 환경을 향상시키는 혁신적인 진공(vacuum) 솔루션을 설계하여 왔습니다. 세계에서 많은 대형 제조업체들의 신뢰하는 파트너로서, 파이아브(Piab)는 다양한 자동화된 재료 핸들링 그리고 공장 자동화 공정들에서 사용되어 지는 모든 진공관련 제품군, 진공 펌프, 진공관련 시스템 부속품, 진공 컨베이어 그리고 진공 패드 등 전 라인을 개발 및 제조하고 있습니다. 파이아브(Piab)는 진공 기술에 있어서 완전히 새로운 차원, 여러가지 측면에서 기존의 제품과 솔루션과 차원이 다른 코악스(COAX®) 기술을 사용하고 있습니다. 코악스(COAX®) 카트리지는 더 작고, 더 에너지 효율성이 뛰어나고 기존 이젝터보다 더 신뢰성이 높은 제품이며, 기계에 직접 통합시킬 수도 있습니다. 이러한 점이 유연하고, 모듈화된 진공 시스템의 설계를 가능하게 하였습니다. 파이아브(Piab)는 최근에 키노스(Kenos) 진공 그립핑 시스템 회사를 최근 인수하였습니다. 파이아브(Piab)는 전세계적으로 70여국에 지사와 대리점을 구축하고 있는 글로벌 조직입니다. 본사는 스웨덴에 위치해 있습니다.

자세한 정보

할라 쉬미 워시브룩(Häla El Sheemy Washbrook), 부사장 마케팅부서
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의