Feedback

언어 선택

닫기

piab's x10l chip ejector

파이아브(Piab)의 칩 이젝터, 코로나19 환자의 호흡에 큰 도움

날짜 2020-05-06

대규모 의료 장비 제조업체의 기관지 분비물 흡인기에 탑재되는 진공발생기는 파이아브(Piab)의 칩 미니 펌프를 사용하여 분비물, 혈액 및 기타 액체를 소음 없이 대량으로 흡인할 수 있도록 해 줍니다.  

우리 모두 코로나19의 확산을 저지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리는 과거 어느 때보다도 사회적 거리두기, 마스크와 일회용 장갑 착용하기를 실천하고 있으며 자주 손을 씻고 있습니다. 그럼에도 불구하고 바이러스는 퍼지고 있으며, 대부분의 경우 경증으로 그치지만 때로는 엄청난 위력을 드러내기도 합니다.

바로 이 부분에서, 이제 모든 산업 제조업체가 영향을 받은 사람들을 위해 상황을 해결하여 사람들의 생명을 구해 달라는 요구를 받고 있습니다. 호흡 기능을 유지하는 것이 가장 중요합니다. 따라서 환자들의 폐 기능을 안정시키기 위해서는 호흡기 기계 외에도 대량의 분비물 흡인기가 필요합니다. 그렇기 때문에 대형 의료 기술 제조업체에서는 기관지 분비물 흡인기의 생산량을 대폭 늘렸습니다. 파이아브(Piab)는 그러한 추세에 맞추어 짧은 기간 내에 대량의 칩 이젝터를 납품할 수 있게 되었습니다.

이 기관지 분비물 흡인기에는 파이아브(Piab)의 미니 펌프 칩이 장착되어 있습니다. 이 초소형 2단계 이젝터는 5.5bar의 작동 압력에서 분당 최대 50리터의 흡입력을 가집니다. 이를 통해 폐 기능을 손상시키는 분비물, 혈액 및 기타 체액을 대량으로 흡입해 낼 수 있습니다.

칩 이젝터 X10L은 의료 진공 기술을 위해 특수 설계된 고유한 미니 펌프입니다. 각 이젝터는 파이아브(Piab)에 의해 실험실에서 테스트를 거치고, 청소된 후 그리스와 오일 없이 다목적 트레이에 개별적으로 포장됩니다.

파이아브(Piab)에서 제품 개발을 담당한 글로벌 영업 S-OEM 담당 관리자인 Bernd Gries는 이렇게 덧붙여 설명합니다. “당사의 칩 이젝터 X10L은 기관지 분비물 흡인기에 사용되는 진공발생기로 수년 동안 검증되었습니다. 이 미니 펌프는 매우 정밀하게 조정할 수 있고 지속적으로 재현 가능한 결과를 제공하기 때문에 선택되었습니다. 그렇기 때문에 공급압력을 통해 도달해야 할 진공도가 결정되는 특정한 고정 조절 지점에서는 이러한 수치를 항상 충족해야 합니다. 따라서 서로 다른 공급압력 설정 간에 전환 시, 정확한 진공도를 항상 동일하게 달성해야 합니다. 일상적인 임상 실습에서 기관지 분비물 흡인기의 문제 없는 작동을 위해서는 반드시 사용이 편리하고 작동이 안정적이며 재현 가능해야 합니다. 압축공기는 순수한 산소로 생성되기 때문에 지방과 오일이 없는 상태로 납품하는 것이 특히 중요합니다."

칩 이젝터 X10L은 -93kPa의 최대 진공에 도달하며, 특히 이젝터의 두 단계 사이의 공기 흐름을 조절하는 소위 "버터플라이 밸브"를 통해 미세하게 제어 가능합니다.

파이아브(Piab)에 관하여

파이아브(Piab)는 자동화된 세계를 위한 스마트 솔루션을 제공하여 전자상거래 물류, 식품, 제약, 의료, 자동차 및 기타 제조산업 분야의 수천의 최종 사용자 및 기계 생산자가 에너지 효율성, 생산성 및 작업 환경을 개선할 수 있도록 지원합니다. 약 700명 이상의 직원을 보유하고 있으며 2018년 기준 1,2억 SEK의 매출을 올린 파이아브(Piab)는 지사 및 유통업체 네트워크를 통해 거의 70개국의 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 조직입니다. 파이아브(Piab)의 목표는 자동화 및 로봇 분야의 지속적인 기술 개발과 고성장 부문 및 지역을 목표로 하여 그리핑 및 이송 솔루션에서 글로벌 리더가 되는 것입니다.

추가 정보:

Kajsa Blixth, 마케팅 및 커뮤니케이션 부사장
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의