Feedback

언어 선택

닫기

파이아브(Piab)의 파이코봇(piCOBOT®)은 전구를 들어 올립니다

협동로봇들이 전진할 때…

날짜 2018-12-10

파이아브(Piab)는 독창적인 진공기술을 특징으로 코봇 암에 영리하게 장착되는 플러그-엔-플레이 확장 제품인 파이코봇(piCOBOT®)을 소개하며 코봇 시장에 진출하였습니다.

인간과 기계, 코봇, 또는 협동 로봇 간의 진정한 협력의 시대를 선포하는 것은 점점 더 많은 작업현장으로 부터 환영 받고 있습니다. 1996 년 미국 노스웨스턴 대학 (Northwestern University)의 두 교수가 발명한 코봇은 공동 작업장에서 인간과 물리적으로 상호 작용할 수있는 최신 세대의 로봇 시스템입니다. 기존의 로봇은 인간을 우발적으로 손상시키지 않도록 안전바 또는 케이지 뒤에 독립적으로 작동하도록 설계되었지만 코봇 로봇은 센서와 비전 기술을 갖추고 있어 인간과 안전하게 작업할 수 있습니다.

또한 코봇은 가볍고 유연하며 이동성이 뛰어나 공장이나 공정 유닛 내에서 이동할 수 있습니다. 다시 프로그램하기 쉽기 때문에 필요할 때마다 작업할 수 있습니다. 지속적인 가격인하로 인기가 높아지면서 로봇 전문가가 핸들링하거나 안내 할 수있는 많은 산업 환경에서 익숙한 모습이 되고 있습니다. 놀랍지도 않을 정도로 당연않게 시장 분석가들은 로봇 시장의 이 부문에서 급격한 성장을 예상하고 있습니다.

파이코봇(piCOBOT®) 실행

파이아브(Piab)는 독창적인 진공기술과 고객에게 포괄적, 에너지 효율적,  유연성 및 사용자 친화적인 자동화 공구장치를 제공하겠다는 철학을 가지고 이 시장에 진출하고 있습니다. 모든 타입의 코봇 암 끝단에 맞게끔 설계되며, 파이코봇(piCOBOT®)은 파이아브(Piab)의 대표적인 진공발생기 파이콤팩트(piCOMPACT®)가 포함된 버전이며, 조절가능한 다양한 진공패드에 맞는 유연한 그리퍼와 조합구성되었습니다.

“파이코봇(piCOBOT®)은 초보자들도 진짜 쉽게 사용할 수 있는 진정한 플러그-엔-플레이 코봇 최종작용체 입니다. 에너지 효율성 및 안전한 작동의 기능들을 선택하였습니다,” 라고 조셉 카바시(Josef Karbassi), 파이아브(Piab)의 자동화부서 부사장은 말합니다.

한명의 확실한 동료 작업자

협동로봇 개발의 선구자 중 하나인 유니버셜 로봇에 의해 인증된 파이아브(Piab)의 파이코봇(piCOBOT®)은 다양한 생산, 포장 또는 조립라인에서 유연한 동료 역할을 하도록 설계되었습니다. 적응력이 뛰어나고 가벼운 이상적인 "협업"을 제공합니다.

그 폭이 97-142 mm 인 그리퍼 암은 +/- 15 도로 기울어져 도달 범위가 넓어지며 그리퍼에 장착된 파이아브(Piab)의 특별한 진공패드가 공동의 손 역할 을 합니다..

집게 손가락 역할

“하나의 통합된 푸쉬-핀으로 조합구성되어, 파이코봇(piCOBOT®)은 예를 들면, 집게 손가락의 역할처럼 버튼을 누르거나 안전밸브 또는 잠금장치를 열 수 있습니다,” 라고 조셉 카바시(Josef Karbassi)는 설명합니다.

그러나, 이런 섬세한 “집게 손가락 움직임”이 더 이상 필요하지 않을 때, 파이코봇(piCOBOT®)은 더 강한 힘이 요구되는 작업, 그리핑 및 비닐팩 포장 또는 리프팅, 포장박스를 이송 및 팔레타이징 할 때 등에도 신속히 적용될 수 있습니다. 그러한 핸들링은 또한 파이아브(Piab)의 코악스(COAX®) 진공이젝터 기술이 완벽히 적용되는 대표적인 작업들입니다.

합리적인 선택사양들

파이코봇(piCOBOT®)은 수행되는 작업에 따라 하나 또는 두 개의 진공패드로 피팅할 수 있습니다. 지정한 센스 밸브는 무슨 선택사양들이 사용되는 거와 관계없이 안전한 작동을 보장하고 작업자들이 필요할 때 그리퍼를 쉽게 적용하도록 두 개의 선택사양 모드 (싱글 또는 더블 물체 들어 올리기)로 변경할 수 있습니다.

개발 키트로 제공되며, 파이코봇(piCOBOT®)은 진공펌프, 그리퍼 유닛 및 두 개의 진공패드로 이루어져 있습니다.

“기본 파이코봇(piCOBOT®) 키트에는 다양한 작업을 위한 네 개의 다른 진공패드 세트가 선택되어져 있습니다. 그러나, 고객들은 그들의 독특한 응용분야에 맞는 파이코봇(piCOBOT®)을 만들기 위하여 또한 파이아브(Piab)의 광범위한 진공패드들 중에서 선택하실 수 있습니다," 라고 조셉 칼바시(Josef Karbassi)는 말합니다.

콤팩트 방식

파이코봇(piCOBOT®)은 가능한 조그많게 조심스럽게 디자인되었습니다. 콤팩트 포맷은 공간한정에 사용이 가능하게 하고 좁은 곳에서도 작업이 가능합니다. 낮은 설치 높이 (69 mm)는 한정된 공간을 가진 많은 소기업에 매력적으로 다가가는 특장점입니다.

“게다가, 파이코봇(piCOBOT®)의 중량 (piCOBOT® 510g 및 그리퍼 210g)은 경쟁업체들의 다른 유사한 코봇 장비 보다 상대적으로 매우 낮습니다,” 라고 조셉 칼바시(Josef Karbassi)는 약속합니다.

최대 적재량을 위하여

파이코봇(piCOBOT®)의 가벼운 중량은 추가 중량을 최소화하며 코봇의 최대 적재량을 가능하게 하며, 사이즈에서 힘세고 강한 파이코봇(piCOBOT® )은 7 kg 까지 리프팅할 수 있도록 설계되었습니다.

생산성 증진

생산성면에서 인간-로봇 팀들을 이길 수 없습니다. 독일 자동차 회사인 BMW의 인간-기계 상호 작용을 연구하는 연구원은 최근에 그러한 팀이 단독으로 실행할 때 보다 85 % 더 생산적이라는 연구 결과가 나왔습니다. 기존의 로봇 케이지에서 비해 충분히 안전한 코봇은 그 약속을 이행할 수 있습니다. 부드러운 디자인 라인을 통해 충돌로 인한 부상 위험을 피하면서 인간 팀원과 긴밀한 접촉을 유지할 수 있습니다.

이러한 유연한 디자인 라인을 더욱 확장한 파이코봇(piCOBOT®)은 여러 산업분야의 인력과 협력하여 코봇을 안전하게 지원하여 생산성을 향상시킬 수 있도록 개발되었습니다.

조셉 칼바시(Joseph Karbassi)는 다음과 같이 말합니다 "파이코봇(piCOBOT®)은 인간 및 공동 작업자와 협력할 준비가 되어 있습니다." 

 

 

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의