オーラルポーチの生産体制をアップグレードする前に検討すべき6つの主要な要因

複数の生産ラインを稼働させている確立されたオーラルポーチメーカーであっても、次の成長段階に備えているチャレンジャーブランドであっても、搬送体制は今日の出力以上のものに影響を与えます。この記事は、アップグレードに投資すべき時期を判断し、持続可能で長期的なROIをサポートするソリューションを選択する方法を理解するのに役立ちます。
新しいマテリアルハンドリング機器に投資する前に、一歩引いて考える価値があります。適切なタイミングでのアップグレードは、稼働時間の向上、労働強度の低減、廃棄物の削減を通じてROIを改善できます。しかし、どのような移行にもコストと中断が伴います。最終的な決定は、何もしないことによるコストと、より安定し拡張可能な生産体制による長期的なメリットとのバランスをどう取るかにかかっています。
以下の質問は、現在の工程における隠れたコストや制約を明らかにし、持続可能な成長に向けた十分な情報に基づいた投資判断を下せるよう設計されています。
1. 清掃や切り替えによって、生産時間のどれくらいが失われていますか?
一般的なダウンタイムの原因に関する記事で説明したように、フレーバー変更時の非効率な清掃は、想像以上にコストがかかります。清掃に関連するダウンタイムを評価するために、次のような質問を自問してみてください。
- 週に何回フレーバーやSKUの変更を行っていますか?
- 一般的な清掃サイクルにはどのくらいの時間がかかりますか?
- 清掃にはコンベアやエレベーターの完全な分解が必要ですか?
2. 材料の流量はどの程度安定していますか?
水分の変動や微細な粒子サイズにより、オーラルポーチの材料は搬送条件に対して非常に敏感になります。これは、供給や投入の不安定さが単なる品質の問題ではなく、計画外のダウンタイムの一般的な原因でもあることを意味します。
- 詰まり、不安定な投入、またはオーバーフローが原因で、生産ラインが停止する頻度はどのくらいですか?
- 材料の挙動は、湿度やバッチの違いによって変化しますか?
- オペレーターは製造中に手動で設定を調整する必要がありますか?
3. 手作業にどの程度依存していますか?
小規模な生産施設では、手作業の工程は管理可能かもしれません。しかし、量が増えるにつれて、それらがボトルネックになる恐れがあります。次のような質問を用いて、製造の労働集約性を評価してください。
- 原料の受け入れから充填、包装に至るまで、生産工程全体に手作業による接点はいくつ存在しますか?
- 一般的なシフトにおいて、手作業でのリフティング、運搬、またはホッパーへの補充に費やされる人時の割合は何パーセントですか?
- 些細なヒューマンエラーが、どの程度の頻度で停止や製品バッチの廃棄につながっていますか?
4. 中断からどのくらい迅速に復旧できますか?
計画外のダウンタイムのコストは、単に停止がどれくらいの頻度で発生するかということだけではありません。どれだけ早く安定した操作に戻れるかも、同様に重要です。
- 貴社の搬送設備には、何個の可動部品が使用されていますか?
- 軽微な故障のトラブルシューティングには、通常どのくらいの時間がかかりますか?
- 貴社のオペレーターは、どのくらいの頻度で外部のサービス技術者の助けを必要としますか?
- スペアパーツの信頼性のあるパートナーがおり、スペアパーツをすぐに利用できる状態にありますか?
5. 衛生面はシステムに組み込まれていますか、それとも手順に依存していますか?
製品や施設が厳格なHSEQおよび食品安全の要件の対象となる場合、生産ラインに沿って材質をどのように搬送するかを慎重に検討する必要があります。設計された封じ込めではなく、オペレーターの規律に大きく依存するシステムは、コンプライアンスと生産性の両方の問題を引き起こすリスクがあります。
- 製品の材料は、主に開放型または密閉型のシステムのどちらで輸送されていますか?
- 生産エリアで粉塵の排出が発生していませんか?
- こぼれた製品は安全に再投入できますか、それとも廃棄しなければなりませんか?
6. 12〜24ヶ月以内に生産規模を拡大する計画はありますか?
今日のニーズをサポートする固定容量のシステムは、明日には成長の妨げになる可能性があります。セットアップ次第では、スケールアップに対応するために施設を適応させる工程に、数日から数ヶ月かかることもあります。
- 大幅な数量の増加を見込んでいますか?
- SKUポートフォリオの拡大をご検討中ですか?
- 改修の間、どの程度の期間であれば生産を停止する余裕がありますか?
業界のフロントランナーに選ばれる材質移送オプション
上記の質問を検討した結果、どの材料の取り扱いの選択肢が貴社の長期的な成長の道のりを最もよくサポートするでしょうか?ますます多くの業界リーダーにとって、その答えはオーラルポーチ製造のニーズに合わせた真空搬送ソリューションです。一般的な機械的手法とは対照的に、真空搬送には次のような利点があります:
- 有害な粉塵にさらされることや汚染のリスクを最小限に抑える密閉輸送
- 手作業の工程とヒューマンエラーを削減する自動化された充填
- 可動部品が少なくアッセンブリが容易な装置。清掃、切り替え、メンテナンスを簡素化します。
- 全面的な再構築を伴わずに生産スケールアップを可能にするモジュール式システム設計
当社の清掃工程は約4時間から20〜30分になりました。
これが実際に何を意味するのかを直接知るために、Fiedler & LundgrenのテクニカルサポートスペシャリストであるMazlam Orhan氏へのインタビューをぜひご覧ください。ブリティッシュ・アメリカン・タバコ傘下のこのスウェーデンのニコチンポーチメーカーは、2006年という早い時期に生産ラインをネジ搬送から真空技術へとアップグレードしました。このシフトが、会社の継続的な成長をサポートしながら、生産性と職場の安全の両方にどのような影響を与えたかをご確認ください。
さらに多くのインサイトを発見
Piabの焼結フィルターへのアップグレードに関するビジネスケース

推測から確実な管理へ:粉体搬送においてスペアパーツのトレーサビリティが重要視される理由

生産ラインにおけるPFAS:EU規制が工程装置に意味するもの

粉末搬送:変化している点と適応する方法

「食品グレード」の粉体搬送とは何か、そして何が必要なのか?

Do you need help choosing the right product?
Get free advice from our engineers