Scopri il filtro sinterizzato di Piab: il nuovo standard di riferimento nella filtrazione dei conveyor a vuoto

Pubblicato 19/02/2026
Scopri il filtro sinterizzato di Piab: il nuovo standard di riferimento nella filtrazione dei conveyor a vuoto

In un impianto alimentare, farmaceutico o chimico, i filtri non sono certo la prima cosa a cui pensi quando entri. Si pensa alla produttività, alle finestre di fermo per la pulizia, alle ispezioni e alle chiamate che si ricevono quando una linea si blocca. Eppure, molto spesso, è proprio un filtro piccolo, crepato, intasato o mal pulito a farti perdere tempo.

Il nuovo filtro sinterizzato di Piab nasce proprio da questa realtà. Realizzato in un unico corpo in polietilene sinterizzato, senza giunzioni incollate o saldature, è progettato per svolgere il suo lavoro giorno dopo giorno, gestendo le condizioni operative reali degli impianti senza crepe, deformazioni o perdite di resistenza. Meno punti deboli significano meno sorprese, meno fermi macchina imprevisti e meno volte in cui è necessario smontare l’attrezzatura solo per sostituire un filtro guasto.

Progettato per per massimizzare l’operatività, l’igiene e la facilità di pulizia

Il filtro sinterizzato è realizzato in polietilene privo di PFAS, sicuro per applicazioni food e pharma e conforme ai requisiti food grade di UE e USA, così puoi usarlo in sicurezza anche a contatto con prodotti sensibili. Resiste a materiali corrosivi e alle alte temperature di lavaggio fino a 121 °C ed è progettato per essere lavato e riutilizzato più volte senza perdere prestazioni. Puoi pulirlo con aria compressa, lavaggi ad acqua o sterilizzazione e, anche in presenza di polveri appiccicose o che tendono ad agglomerarsi, puoi continuare a contare su una filtrazione stabile.

La sua geometria elicoidale e compatta è resa possibile da stampi realizzati con l'additive manufacturing, che offrono un’ampia superficie filtrante e un’elevata resistenza con lo stesso ingombro dei filtri convenzionali. Il design monoblocco elimina fessure e interstizi in cui le polveri possono annidarsi o accumularsi, rendendo la pulizia accurata più semplice. Poiché è realizzato interamente in un unico materiale, non ci sono giunzioni che reagiscono in modo diverso a pressione o cicli termici, e questo contribuisce a mantenere portate e prestazioni di processo prevedibili, turno dopo turno e cambio prodotto dopo cambio prodotto.

Tracciabile e pronto per la manutenzione digitale

Ogni filtro sinterizzato integra un chip NFC che può essere letto con qualsiasi smartphone abilitato NFC. Con un solo tocco il tuo team viene portato direttamente alla pagina prodotto corretta su piab.com, con istruzioni di pulizia, dati tecnici e documentazione collegati esattamente al filtro che hanno in mano. Questo rende più semplice standardizzare il modo in cui i filtri vengono utilizzati e puliti e supportare gli audit senza dover perdere tempo a cercare i file.

La funzionalità NFC supporta anche la tracciabilità e una gestione più intelligente dei filtri. Puoi associare i filtri a specifici materiali o linee, monitorarne l’utilizzo e avvicinarti a una manutenzione più digitale e basata sui dati, invece di affidarti a etichette scritte a mano o alla memoria. (Questa funzione è disponibile con smartphone Android dotati di NFC e con iPhone 7 o successivi con iOS 13 o superiore, utilizzando una comune app di terze parti per la scrittura NFC, non fornita da Piab).

Per un responsabile operativo, un facility manager o un tecnico di stabilimento, il filtro sinterizzato è molto più di una nuova cartuccia. È un componente durevole, igienico e tracciabile che aiuta a ridurre i fermi imprevisti, estendere gli intervalli di pulizia e sostituzione, semplificare le ispezioni e dare al tuo team accesso immediato alle informazioni di cui ha bisogno.

Disponibile da subito - e altre varianti in arrivo

Stiamo introducendo la nuova gamma di filtri sinterizzati con una prima variante di prodotto. Dimensioni e varianti aggiuntive verranno introdotte gradualmente, così potrai applicare lo stesso concetto di filtrazione durevole e igienico a un numero sempre maggiore di sistemi e applicazioni. Se hai già oggi requisiti specifici, contatta Piab: ti aiuteremo a trovare la soluzione migliore e ti terremo aggiornato man mano che la gamma si amplia.

Scopri il nuovo filtro sinterizzato e contattaci se hai bisogno di supporto per le tue sfide nel trasporto a vuoto!


Condividi articolo