Trasporto di polveri: cosa sta cambiando e come adattarsi

Pubblicato 30/10/2026
Trasporto di polveri: cosa sta cambiando e come adattarsi

Nella maggior parte degli impianti, il trasporto di polvere viene preso in considerazione solo quando qualcosa si ferma. La pompa, il filtro e il conveyor funzionano in background, specificati una volta e lasciati invariati. Questa abitudine sta cambiando. Scopri cosa sta guidando il cambiamento e cosa deve offrire la prossima generazione di attrezzatura per il trasporto.

Nelle conversazioni con i produttori dei settori alimentare, farmaceutico, chimico e di altri processi industriali, osserviamo un chiaro cambiamento nelle aspettative che nutrono nei confronti delle loro attrezzature di trasporto: in officina, nella pianificazione della manutenzione e nelle decisioni di acquisto. Ecco cosa si cela dietro a questo cambiamento:

Tre cambiamenti nel modo in cui gli impianti valutano le attrezzature di trasporto

1. L'ergonomia diventa un criterio di selezione. Ogni cambio di lotto, ispezione del filtro e ciclo di pulizia implica che qualcuno lavori manualmente sull'attrezzatura. Quando per rimuovere una pompa sono necessarie due persone e una cassetta degli attrezzi, il lavoro viene rimandato e la manutenzione rimandata si trasforma in fermi non pianificati. Rumore ed esposizione alla polvere aggravano il quadro: emergono negli audit e nelle statistiche sulle assenze. E con operatori e tecnici di manutenzione qualificati in numero limitato, un ambiente di lavoro più confortevole per le persone è anche più facile da gestire in termini di reclutamento.

2. L'efficienza ora copre l'intero ciclo di vita. Un'apparecchiatura adatta all'applicazione, e di cui è possibile identificare con precisione fino al pezzo di ricambio corretto, ha un costo di gestione inferiore rispetto a una che sembrava più economica solo il giorno dell'acquisto. Il tempo perso nella risoluzione dei problemi e nell'individuazione della posizione di installazione si accumula nel corso degli anni.

3. Il monitoraggio delle condizioni diventa un requisito imprescindibile. I team vogliono vedere un filtro intasato o una pompa che perde potenza prima che la linea si fermi, non dopo. I dati devono provenire da qualche parte, quindi l'attrezzatura acquistata oggi deve essere pronta per il monitoraggio domani, senza bisogno di essere ricostruita.

Cosa richiede questo alle pompe a vuoto di nuova generazione?

Ciascuna di queste commutazioni impone nuove esigenze all’attrezzatura. Nel trasporto sottovuoto, dove una pompa a vuoto aspira polvere o granuli attraverso una linea chiusa, gran parte della pressione si concentra sulla pompa stessa.

Per soddisfare queste esigenze, il team di Ricerca e Sviluppo di Piab ha lanciato piEVO: una nuova pompa a eiettore per vuoto, che rappresenta il primo passo nella nostra prossima generazione di tecnologia per il vuoto.

Ecco tre modi in cui la pompa piEVO supporta la moderna linea di produzione:

Facile da montare e manutenere

Un'interfaccia a baionetta con bloccaggio a vite consente a una sola persona di installare piEVO sul conveyor sottovuoto. Otto posizioni di montaggio permettono di posizionare lo scarico e instradare i tubi dove risultano più opportuni sulla linea.

Il connettore rapido opzionale consente di scollegare la maggior parte dei tubi pneumatici come un'unica unità, senza bisogno di strumenti. La pompa si smonta per l'ispezione e la pulizia del filtro, riducendo il tempo necessario per scollegare i tubi. I moduli eiettore e silenziatore si estraggono con strumenti di uso comune e il silenziatore di alta qualità mantiene la rumorosità al di sotto di 78 dBA. Una flangia di scarico opzionale convoglia l'aria di scarico all'esterno dell'ambiente o verso un punto di aspirazione.

La pompa piEVO, configurabile e tracciabile

si adatta alla vostra applicazione, anziché essere adattata a una pompa fissa. Potete scegliere le dimensioni, il tipo di raccordo del tubo, l’attacco per l’aria compressa e l’opzione di scarico direttamente nel configuratore, sia per la sola pompa che come parte di un conveyor piFLOW® p o fc.

Ogni pompa ha un numero di serie e appare in MyProducts una volta che ti registri a MyPiab. Puoi vedere la configurazione esatta installata su ogni linea e ordinare i pezzi di ricambio corrispondenti, il che supporta una risoluzione dei problemi e una pianificazione della manutenzione più rapide.

Predisposto per il monitoraggio delle condizioni

piEVO è progettato per essere compatibile con le future opzioni di monitoraggio delle condizioni di Piab e funziona con le unità di controllo esistenti. Puoi iniziare con la pompa oggi e aggiungere il monitoraggio in un secondo momento, senza sostituire l'hardware.

Per saperne di più su caratteristiche e specifiche, visita la pagina del prodotto piEVO.

Vuoi vedere piEVO in azione?

Guarda questo video che mostra come una sola persona può installare la pompa, scollegare il tubo e raggiungere l'eiettore:

Cosa fare ora

Stai già utilizzando un conveyor a vuoto Piab? Fai il primo passo verso l'aggiornamento alla pompa piEVO e ottieni uno sconto del 30%.

Domande sulla tua linea di prodotti?

Compila questo modulo di contatto per richiedere una consulenza gratuita da uno dei nostri ingegneri.

Paese

Condividi articolo