Il monitoraggio dei filtri consente la manutenzione preventiva

Pubblicato 23/06/2025
Il monitoraggio dei filtri consente la manutenzione preventiva

Trasporto delle polveri sostenibile: supportare l’efficienza delle risorse e la riduzione del consumo energetico

La sostenibilità è ormai un pilastro fondamentale della produzione moderna. I produttori esaminano ogni componente e processo per valutarne l’impatto sull’uso delle risorse, sull’efficienza e sulla produzione di rifiuti. In questo scenario, il monitoraggio dei filtri si caratterizza come una soluzione pratica e lungimirante per la manutenzione preventiva, offrendo vantaggi sia in termini di eccellenza operativa che di sostenibilità ambientale.

Nei sistemi di trasporto pneumatico, i filtri sono essenziali per mantenere le prestazioni del sistema e la qualità del prodotto. Con il tempo, tuttavia, i filtri possono intasarsi, riducendo la capacità di trasporto e, di conseguenza, aumentando il consumo energetico: la pompa del vuoto continua a consumare la stessa quantità di aria compressa o elettricità, mentre la quantità di materiale trasportato diminuisce.

Grazie al monitoraggio dei filtri, gli utenti ottengono informazioni in tempo reale sulle condizioni dei propri filtri. Questo consente di ottimizzare l’utilizzo degli impianti e intervenire solo quando necessario, assicurando che il sistema di trasporto operi sempre alla capacità ottimale senza aumentare i consumi di aria o energia. Il risultato è un risparmio energetico tangibile e una sensibile riduzione dell’impatto ambientale.

 “Il monitoraggio dei filtri consente all’utilizzatore finale di avere piena visibilità sullo stato di intasamento del filtro all’interno del conveyor a vuoto. Un filtro ostruito, infatti, porta progressivamente a una riduzione della capacità di trasporto. Nel frattempo, però, il consumo di aria compressa rimane invariato: ciò comporta non solo una perdita di resa, ma anche un calo dell’efficienza energetica.”

Igor Kordas, Product Director divisione Vacuum Conveying Piab

 

Massimizzare la capacità produttiva e supportare gli obiettivi zero sprechi con la manutenzione programmata

I fermi macchina non pianificati e la manutenzione reattiva possono essere costosi e richiedere molte risorse. Il monitoraggio dei filtri risponde a questa esigenza abilitando la manutenzione predittiva: gli utenti vengono informati tempestivamente sullo stato dei filtri, così da poter programmare gli interventi prima che si verifichino problemi.

Questo approccio proattivo riduce il rischio di arresti improvvisi e minimizza i tempi di inattività, consentendo agli impianti di evitare interventi straordinari e di mantenere la produzione fluida e continua.

Un filtro ostruito o danneggiato non rilevato può comportare diverse ore di fermo macchina. Anche un solo caso di guasto imprevisto può causare perdite produttive ed economiche significative. Il monitoraggio dei filtri si ripaga da sé, prevenendo anche solo un incidente di questo tipo.

Filtri ben mantenuti consentono di mantenere la capacità di trasporto progettata, massimizzando la produttività e riducendo il rischio di cali di performance. Il monitoraggio dei filtri garantisce un output costante e affidabile, assicurando che la manutenzione venga effettuata prima che l’intasamento impatti sulla produzione. Sostieni i tuoi obiettivi zero sprechi e i traguardi ESG (ambientali, sociali e di governance) grazie al monitoraggio dei filtri!

Allarmi automatici e monitoraggio in tempo reale evitano cambi filtro non necessari e manutenzioni d’emergenza, riducendo i costi di manutenzione e lo spreco di risorse.

Guardando al futuro

Il monitoraggio dei filtri rappresenta solo il primo passp del percorso intrapreso da Piab per aiutare i clienti a lavorare in modo più sostenibile ed efficiente. Grazie a un costante impegno nell’innovazione, nuove soluzioni intelligenti sono in arrivo per rafforzare ulteriormente l’eccellenza operativa e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. 

Contattaci per saperne di più sul monitoraggio dei filtri e resta aggiornato sulle novità del trasporto pneumatico Piab!

Scopri altre news

Leggi tutte le news

Condividi articolo