Blog Piab

Processi PFAS-free: nuovi orizzonti per una produzione alimentare sostenibile
Piab lancia i filtri PFAS-free e verifica la presenza di PFAS in tutti i prodotti, rafforzando il proprio impegno per la sostenibilità, la sicurezza e la conformità normativa.

Guarnizioni blu rilevabili per una sicurezza alimentare avanzata
Aumenta la sicurezza alimentare con le nuove guarnizioni blu rilevabili di Piab per piFLOW®f: facili da individuare e rilevabili magneticamente, aiutano a prevenire la contaminazione e semplificano la conformità nella produzione alimentare.

Il monitoraggio dei filtri consente la manutenzione preventiva
Trasporto delle polveri sostenibile: supportare l’efficienza delle risorse e la riduzione del consumo energetico

Pronti per l’Industria 4.0? Non trascurate i flussi manuali secondari
L’industria 4.0 è ormai all’ordine del giorno da diverso tempo, ma la sua realizzazione è ben lontana da ciò che traspare nella nostra esperienza quotidiana.

Ancora in funzione dopo quattro decenni - storia di un conveyor di straordinaria durata
Per celebrare il 70° anniversario di Piab, la divisione Vacuum Conveying ha organizzato un concorso per trovare il più vecchio conveyor di Piab ancora funzionante. Ed è stato trovato…

La complessa strada verso la semplicità
Il nostro reparto di R&S lavora con soluzioni per l’Industria 4.0 dal 2017; io mi sono unito al team nel 2020. Potrebbe apparire controverso, ma…

Guida alla scelta del gripper per cobot più adeguato per la movimentazione di cosmetici
Per l’industria cosmetica, l’inserimento di prodotti all’interno di imballaggi destinati a diversi canali di vendita risulta particolarmente complesso. Il gripper...

Rischi ergonomici nell’industria alimentare e come eliminarli
La linea di produzione alimentare comporta diversi rischi. Pertanto, è estremamente importante evitare…

Rischi respiratori nell'industria alimentare e come eliminarli
I conveyor di Piab offrono una soluzione semplice ed igienica per eliminare i rischi per le vie respiratorie…

Il panificio industriale Austerschmidt in Germania automatizza il trasporto di semi con i conveyor di Piab
Per alleviare il lavoro degli operatori utilizzare in modo attento le risorse, il panificio industriale Austerschmidt in Germania ha scelto di passare dalla movimentazione manuale dei semi ad un processo automatizzato. L’azienda ha scoperto che i conveyor piFLOW®f di Piab sono le sue attrezzature fondamentali.

Mappatura delle lacune dei bisogni dei clienti
Le interviste sulla serie X-Factor: presentazione delle persone dietro allo sviluppo della ventosa MX. Johnny Skagersjö, Senior Application Engineer della Divisione Automazione e membro del team System Engineering & Research, in Piab dal 2004.

Un grande fattore di motivazione aziendale
Le interviste sulla serie degli X-Factor: presentazione delle persone dietro allo sviluppo della ventosa MX! Nicklas Holmgren, Content Creation Manager, Divisione Marketing, da 5 anni in Piab.

Non copiamo gli altri, noi tracciamo la strada
Le interviste sulla serie degli X-Factor: presentazione delle persone dietro allo sviluppo della ventosa MX. Lennart Ryberg – Global Product Manager, Divisione Vacuum Automation, da 2 anni e mezzo in Piab.

“Lagom”: non la cosa migliore per una cosa specifica, ma la cosa giusta per tutto
La serie X-Factor: presentazione delle persone dietro allo sviluppo della ventosa MX. Gustaf Wigren – Direttore Divisione Tecnologia Prodotto, Conceptual System Design, Ricerca e sviluppo (R&D), Divisione Automazione, da 13 anni in Piab

Più sottile è il labbro, migliore è la presa
La serie degli X-Factor - Presentazione delle persone dietro allo sviluppo della ventosa MX! Jonas Herrström – Senior Design Engineer, Conceptual System Design, Ricerca e Sviluppo, Divisione Automazione – da 8 anni in Piab

Help for strawberry shortcake lovers
With Piab's combination of conveying, gripping and lifting tools, strawberry shortcakes can be baked quickly and safely packed for transport.

La storia di piSOFTGRIP®
Ogni storia ha un inizio. La storia di piSOFTGRIP® inizia con una grande passione.

It’s down to collaboration
Cobots enable greater collaboration between humans and machines. In order to do so, cobots need cleverly designed end-of-arm tools (EOATs).

È sicuro o addirittura possibile trasportare i materiali secchi con i tacchi alti?
La sicurezza dovrebbe sempre venire prima quando lavori nella produzione. Ciò significa che dovresti stare lontano dalle industrie manifatturiere se ti piace indossare i tacchi alti?

Blog: Siete veramente pronti per l'Industria 4.0?
A prescindere dalla risposta, noi offriamo una soluzione ideale per tutti.

Un'altra famiglia di prodotti per l'industria automobilistica
Piab massimizza la produttività nell'industria automobilistica con supporti per ventosa.

Uno più uno fa tre!
Due anni dopo aver acquisito Kenos®, Piab sviluppa il perfetto tuttofare per piccole aziende: Kenos® KCS.

Ancora un altro contributo a Industry 4.0
È affascinante quando ti rendi conto di aver sviluppato il prodotto giusto e le giuste funzionalità per il mercato e il cliente, anche prima che venisse alla luce tutto l'interesse per l'industria 4.0.