Feedback

Choose your language

Close

Piab 真空开关

不同凡响的通用型真空开关

日期 2016/3/14

凭借高品质、低成本的微型真空开关,优化分布式真空系统运营

瑞典泰比 (Taby) 讯 –Piab微型真空开关VS4015/VS4016VS4118/VS4128专为满足分布式真空系统中的真空检测需求而设计,具有低成本、微型尺寸、重量轻盈、易于安装等一系列杰出特性,越来越受到客户的欢迎和亲睐。

“Piab专门研发的独一无二的预设置微型真空开关真正做到了即插即用,帮助制造商充分利用分布式真空系统的全部优势。例如在搭载Piab紧凑型气动真空发生器的分布式系统中,客户就可以获得更低能耗、更高空流量、更快速响应时间、简化选型、更高生产效率等诸多实实在在的好处。”Piab自动化部门副总裁Josef Karbassi说道。

Piab持久耐用的数字输出微型真空开关提供了推入式安装和螺纹连接两种类型,有塑料 (VS4015/VS4016) 和金属 (VS4118/VS4128) 两种材质可选,适用于广泛类型的真空检测应用,而且操作十分简单。另外,通过T型适配器,还可以将多个真空开关串联连接至一个公共输出端口。最后,所有微型真空开关交付时都已正确设置,由此在安装或操作时有效避免人为错误。

“塑料材质的真空开关十分轻巧,适用于快速移动的机器人等应用,价格与同类产品相比也更为低廉。金属材质的真空开关则十分牢固,一问世就立即成为汽车行业应用的新宠并迅速发展成为了行业标准。”Karbassi.补充说道。

金属材质的Piab真空开关提供了标准外螺纹转内螺纹M12电缆连接器以满足汽车行业需求,还配备了一个90°旋转连接件以简化安装。

关于 Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率生产/效率/以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件/真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

 

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, 副总裁兼市场推广经理
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们