Feedback

Choose your language

Close

Piab的Kenos®KVG真空夹具带吸盘

真空抓具采用海绵垫或吸盘

日期 2018/12/19

新的吸盘配置选项拓宽了Piab的Kenos®KVG真空夹具的范畴。

瑞典,泰比讯 – Piab的 Kenos® KVG 系列 真空夹具可以扩展至各类吸盘,而不是单纯的采用标准的技术海绵衬垫选项。目前流行的真空夹具能够配置Piab灵活耐用的吸盘系列DURAFLEX® BX ,以及 Value Line® 系列

“这款适用于Kenos®KVG真空夹具的新型吸盘选项将能够帮助我们的客户更好地搬运某些特别难以抓握的材料或物品。它旨在替代标准型号广泛使用的海绵抓具,并且能够扩展适用于Kenos®KVG真空夹具的应用范畴,”Piab自动化部门副总裁Josef Karbassi说道。

Kenos®KVG夹具系列设计方案采用Piab独有的COAX®多级气体驱动技术能够高效生成真空环境,以实现物体的安全夹持、提升和搬运,从而能够专注于包装和家具行业。 标准型号采用易于更换的海绵衬垫,能够在物体周围实现模塑,无论整个物体的形状或尺寸如何,这些海绵材料都能提供强大的抓取力。采用经过FDA认证的海绵衬垫,并且可以改变真空孔的数量和海绵厚度,以适应不同的应用场合。

“带吸盘的KVG在物体表面可能受潮或油腻的情况下提供了独特的技术优势。采用吸盘能够更好地承受由于水和油的存在而带来的诸多挑战。在这样的条件下,即便海绵材料不是那么灵活,吸盘也能够提高其耐用性,同时其使用寿命也更长,”Josef Karbassi解释说道。

Piab的ValueLine®吸盘在标准/基本应用场合下可谓是物超所值,其性能非常出色。 椭圆形平面吸盘、波纹吸盘和矩形波纹吸盘,以及应用于褶皱表面(比如瓦楞纸板)的具有良好密封性能的宽薄唇边,都能够在全球范围内实现及时交付。

该公司的DURAFLEX®吸盘将坚固耐用的波纹体与柔软坚韧的唇边相互结合,采用经过特殊研制的材料制成,兼具橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性,特别适用于各种不平整和多孔的表面。

 

关于 Piab

Piab为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力,改善工作环境。 Piab是一家全球性跨国公司,拥有430名员工,其2017年销售额为10亿瑞典克朗,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务。借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的抓取和移动解决方案供应商,则是Piab不变的愿景。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager 
Tel: +46 (0) 8 630 25 74 
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们