Feedback

Choose your language

Close

piFLOW® 真空输送机和真空发生器

释放piFLOW®真空输送机的全部威力!

日期 2015/11/9

piFLOW® 真空输送机只需少量压缩空气也能高效运行。

瑞典泰比(Taby)讯 –全球真空技术领导者Piab正式发布了一系列机电式真空泵,填补了旗下获得专利的气动真空发生器留下的市场空白,同时进一步扩展了广受好评的piFLOW® 真空输送机的应用范围,帮助全球所有客户高效输送粉末和颗粒物料。

压缩空气被视为第四大工业能源,但是出于各种原因,并非所有客户都拥有压缩空气设备。Piab的piFLOW®真空输送机由Piab研发的基于压缩空气运行的真空发生器驱动,对于配备压缩空气设备容量有限的客户而言,piFLOW®输送机的种种优势和先进功能只能是可望而不可及。为此,Piab决定选择一家可靠的供应商为自己提供机电式真空泵,满足这一类客户的需求。

Piab完整系列的机电式真空泵(即干式旋片真空泵)由德国贝克BECKER公司生产和制造,和Piab现有气动真空发生器一样能够高效驱动piFLOW® i、f、p系列真空输送机。此外,BECKER公司的全球支持团队还能够快速提供专业的维修和维护服务,帮助客户解决实际应用中遇到的各种难题。

“对于希望使用piFLOW®真空输送机但是不愿使用气动真空发生器,或没有充足压缩空气以驱动真空发生器的客户来说,旋片真空泵是他们的最佳选择。”负责物料搬运部门的Piab副总裁Jarno Tahvanainen说道。

针对欧洲、亚洲和美国的不同工业用电要求,Piab为每一款旋片真空泵都提供了三种类型的电机。此外,所有旋片真空泵都内置了二级吸气过滤器和止回阀,提高真空发生性能和效率。

Piab的piFLOW®真空输送机分为piFLOW®p、piFLOW®f、piFLOW®i三大系列,分别为满足制药、食品和化学行业中苛刻而严格的工作安全和卫生标准而设计。

关于 Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率生产/效率/以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件/真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®的真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

 

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, 副总裁兼市场推广经理
电话: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们