Feedback

Choose your language

Close

Second stage filter units

超精细过滤器彻底“消灭”空气中所有酶素

日期 2016/6/3

新型二级空气过滤器为清洁剂制造工厂提供超强保护

瑞典泰比 (Taby) – Piab面向旗下的真空输送设备正式推出了全新的超精细二级空气过滤器,帮助清洁剂生产行业客户打造一个安全的工作环境。作为旗下真空输送设备的标准附件,这一超精细无菌过滤器能够实现U15-17级过滤,因此又被称为超低穿透率空气 (ULPA) 过滤器。

这一全新的超精细二级空气过滤器专为Piab旗下的piFLOW®ppiFLOW®t压缩空气驱动型真空输送机而设计,凭借高达99.9999%的过滤效率,能够提供远远优于常见的高效空气微粒 (HEPA) 过滤器的出色过滤性能,完全净化输送系统排气,满足各类设备制造商以及各种清洁产品和清洁剂的输送需求,彻底避免工作人员因吸入酶素或其他有害成分而引发健康风险。

“这些过滤器安装在真空泵和输送机之间,无论是安装还是更换都十分简单。理论上来说,如果主过滤器选择得当并得到了正确的安装和维护,这些二级过滤器永远有效,永远都不需要更换。”Piab物料搬运部门OEM 战略销售Tomas Dahl说道。

目前,真空输送已经被国际肥皂、清洁剂与保养产品协会 (AISE) 和美国清洁协会 (ACI) 确立为清洁剂生产中多个生产工序的最佳输送方法,是将清洁剂成分等物料(包括酶素以及含酶素的混合粉末)输入搅拌机、压片机或包装机的首选方案,而Piab真空输送机则凭借负压条件下温和的密相输送出色地满足了客户的需求。现在,Piab再次推出ULPA过滤器,帮助客户彻底净化真空系统排气中的微量酶素及其他有害物料,以此打造安全输送环境,可靠保护工作人员的安全。

关于 Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率生产/效率/以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件/真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

 

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们