Feedback

Choose your language

Close

piLIFT® SMART

工业4.0的第一台真空提升设备

日期 2019/1/25

piLIFT® SMART 引领真空提升设备迈入继往开来的新时代。

瑞典,泰比讯– Piab自豪地推出真正突破性的真空提升设备——Piab的piLIFT®SMART与所有的真空提升设备基于相同的物理原理,但采用更智能、更节能、更安静、更符合人体工程学的设计,其做为市场上第一台为工业4.0准备的真空提升设备,代表了现代化转型的典型范例。 piLIFT®SMART带来了全新的、更高水平的人体工程学真空提升设备,以满足客户需求,并确保其在业内的可持续发展和成功。

基于互联网连接的智能数据功能,帮助Piab的piLIFT®SMART真空提升设备真正实现工业4.0。用户友好的真空提升设备可以感应和监控运动,以便快速响应用户指令;还能同时提升和称重负载、并收集和记录数据;用户还可通过Web平台登录,即刻访问工业统计和分析数据。

人体工程学一直是所有Piab真空提升设备的核心,而piLIFT®SMART的方方面面更是经过精心设计,确保符合人体工程学和自然流畅运动的初衷。piLIFT® SMART的设计一直以人体工程学和用户健康为最高指导原则,精心的设计涵盖从手柄的形状(可以左右手使用)、对手指的防护,以及从侧面抓取和旋转物体的可能性,直到以可控的可变速率放置物体,并将噪声等级降到最低。Piab真空提升设备显著降低了人员的工伤风险 ,它能够将操作人员的身体负荷减轻80%以上,并实现最优的生产率。

同时还能降低76%的能耗,这都为专利技术的全新真空提升设备带来更多附加优势。piLIFT®SMART能够提升重达40公斤的物体,为各行各业的客户提供最佳的真空提升技术。实际上,低能耗、低噪声和智能数据功能,将快速响应、简单直观的piLIFT® SMART 提升到前所未有的王者地位。

“piLIFT® SMART 收集和分析数据的能力异常强大,可带来最优的工艺和流程。就我所见,这为我们的客户在实现最优的提升技术、确保员工健康、保持设备良好运转等方面,带来了巨大的优势。”Piab副总裁兼人体工程学搬运部负责人 David Collins说道。

产品页面

 

 

关于 Piab

Piab为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力,改善工作环境。Piab是一家全球性跨国公司,拥有430名员工,其2017年销售额为10亿瑞典克朗,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务。借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的抓取和移动解决方案供应商,则是Piab不变的愿景。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们