Feedback

Choose your language

Close

piSMART®工厂节约更多能源

piSMART®工厂节约更多能源

日期 2018/5/30

piSMART®真空技术将使得生产过程更加节能,更加高效。

瑞典,泰比讯 – 鉴于真空技术已经在能源效率和生产力方面得到了广泛应用,因此Piab公司的工业4.0战略piSMART®将有望帮助客户在节能和高效运行方面更进一步。

Piab已经在其市场领先的真空技术产品中引入了诸多节能(ES)性能。 在公司的piSMART®系列产品中,这些节能特性将通过彼此互连的特性而进一步扩展和深化。这些特性包括:真空度自动检测(ALD)、自动状态监控(ACM)、自动吹气(ABO)、智能吹气(IBO),以及自动定时吹气(ATBO),所有这些功能均有助于降低能耗。在大型真空系统中,这些功能可以在每个周期内减少高达90%的压缩空气消耗。

基于云技术的“大数据”分析工具将进一步加强能耗监测和控制能力,确保生产过程更加节能。例如,来自同个生产现场的数据可以与其他站点的数据进行比较,有助于调整设置参数,实现效率最大化。

在不久的将来,Piab计划推出更多的piSMART®和“工业4.0”真空技术产品,并持续致力于关注能源效率和生产力。为此,公司首先会将精力集中在向越来越多的智能工厂提供最为先进的真空技术产品。但是,更加智能的piSMART®输送机和piSMART®人体工学Vaculex®真空举升解决方案也在如火如荼地开展。

关于 Piab

Piab为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力,改善工作环境。Piab是一家全球性跨国公司,拥有430名员工,其2017年销售额为10亿瑞典克朗,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务。借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的抓取和移动解决方案供应商,则是Piab不变的愿景。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们