Feedback

Choose your language

Close

矩形 DURAFLEX® RB20x40P 吸盘

Piab矩形吸盘轻松拾取糖果

日期 2016/1/26

矩形DURAFLEX®吸盘是流动式糖果包装机中搬运应用的最佳选择。

瑞典泰比(Taby)讯 – Piab DURAFLEX® RB20x40P矩形吸盘一经问世就大获成功,以堪称暴风骤雨的气势迅速占领了流动式包装市场。该吸盘首先在一家机器制造商的包装机上进行了长达六个月的测试和使用,现在已普及到其他行业的流动式包装应用中。

“RB20x40P吸盘是Piab专门为流动式糖果包装机中的包装搬运应用而设计的,但是在其他小型矩形流动式包装搬运作业中同样大有用武之地,能够帮助客户安全、高效地进行搬运,有效避免包装及包装内部产品发生损坏。”Piab自动化部门副总裁Josef Karbassi说道。

DURAFLEX® RB20x40P矩形吸盘尺寸为20 x 40 mm,适用于小型矩形包装的自动化搬运,尤其适合搬运具有非平坦或多孔表面的材料。此外,RB20x40P矩形吸盘还采用了Piab研发的特殊材料制成,将橡胶的出色弹性和聚氨酯的超强耐磨性完美地结合在一起,最后,不俗的持久耐用性和弹性记忆效应还极大地延长了吸盘的使用寿命,为客户提供了更高的投资回报(ROI)。

RB20x40P矩形吸盘配备了一个相对比较坚固的唇边,由此避免了矩形吸盘应用中的各种常见问题,例如唇边被吸入吸盘而导致性能下降。同时具备坚固和柔软两种特性的唇边能够确保吸盘精确满足流动式包装行业中的各种苛刻要求,大幅提高生产效率并最大限度降低停机时间。

RB20x40P矩形吸盘是单波纹吸盘,尺寸小巧,可轻松部署/安装到有限空间之中。最后,为了实现最佳安装方向,Piab还提供了两个接头附件。

关于 Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率生产/效率/以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件/真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®的真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

 

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, 副总裁兼市场推广经理
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们