Feedback

Choose your language

Close

piSMART® 工厂

piSMART®工厂中的预设置和模拟仿真

日期 2018/5/2

piSMART®真空产品将提供模拟仿真软件和实时调整功能。

瑞典,泰比讯 – 为了使真空技术能为工业4.0的智能未来做好准备,Piab将在新的piSMART®产品中加入新的模拟仿真和设置工具。预设置将支持实时调整,并且定制化软件可以模拟新的生产组件,例如新的吸盘。

Piab的piSMART®真空技术产品将达到数字通信和互联网连接的新水平。这使得生产者可以存储特定的生产数据或“配备清单”,其中包括各种设备和机械的精确的操作设置。 这将保证在对机器进行停机维护或更换后,保证生产效率的最大化。同时也可以使用与首次运行完全相同的设置参数重新投运。 使用精确的预设功能还能够实现单个或多个设置参数的实时调整,而无需对整个系统进行大规模的复位重设。

通用和独立于现场总线的输入/输出技术IO-Link,以配备于Piab优质的一体式真空发生器piCOMPACT ®系列之中, 蓝牙技术还将促进基于软件的新组件或程序的仿真模拟。该仿真模拟可以提高效率,比如,真空泵的效率。而且,预估真空泵的效率提升5%~20%,则生产率可提升10%。

为了让客户能够尽可能简单地应用这项新技术,Piab正在与第三方应用合作,提供基于云的开放式物联网(IoT)操作系统平台,以便将机器和物理基础设施连接到数字世界。

通过piSMART®,Piab继续致力于工业4.0,为越来越多的智能工厂配备最先进的真空技术产品。

关于 Piab

Piab为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力,改善工作环境。 Piab是一家全球性跨国公司,拥有430名员工,其2017年销售额达到10亿瑞典克朗,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务。借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的抓取和移动解决方案供应商,则是Piab不变的愿景。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们