Feedback

Choose your language

Close

PMAT vacuum tooling

Piab模块化自动工具系统 (PMAT) 为全球自动化应用提供安全抓取性能

日期 2017/2/28

真空工具系统帮助客户打造紧凑型、轻量化、低成本的自动化技术解决方案。

瑞典泰比 (Taby) – Piab通用型低成本模块化自动工具系统(PMAT) 现面向全球发售,帮助全球广泛行业客户与制造商打造安全可靠、灵活可调的真空抓具和固定装置,实现装配生产线的不间断高效运行。

PMAT系统采用高端阳极氧化铝合金制成,质量轻巧,无需焊接或使用特殊工具即可在现场轻松装配。凭借多种安装选项,PMAT系统可用于设计机器人末端执行器工具、人体工学工具和固定装置,满足几乎所有类型的自动化设备应用需求。与此同时,PMAT系统出色的可调节性和刚性还有助于制造商对自家装配工具进行灵活改造,在最短时间内满足个性化特殊要求。

“客户对我们PMAT系统的灵活性和广泛选件的评价非常高。与此同时,PMAT系统的维护也十分简单,这一点也为客户留下了非常深刻的印象。最后,Piab能够在全球范围内快速供应各种系统备件和专业服务以及应用支持,这同样是客户选择我们PMAT系统的一大重要原因。”美国密歇根州底特律Piab区域销售经理Barry Gropp说道。底特律是美国的汽车城,而汽车行业正是PMAT系统的一个重要目标市场。

在当下的汽车制造业中,PMAT系统已经在白车身和冲压装配工序中得到了广泛应用,大获成功,同时,PMAT系统还适用于几乎所有行业的一般装配作业。PMAT系统的一大重要附件是基于Piab高能效COAX® 真空发生技术的真空发生器,它为应用提供牢固抓取和安全释放功能。

根据来自客户的要求/反馈,现在PMAT系统新增加了一个外部止回阀(用于真空流量计量,在防止过压的同时降低耗气量)和一个直插式过滤器选件。VGS™3040真空抓具系统的内置真空止回阀完美替代了过去的夹管阀,与夹管阀相比不仅大幅减轻了重量,还可以在真空流量中断时维持系统真空度,避免失效风险。最后,PMAT系统的特殊吸盘附件可用于安全搬运各种形状的工件/物体。

请查看我们为您提供的汽车行业的邀请函。

请联系我们获得演示版本。

关于 Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率、生产效率、以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件、真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX® 真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。2016 年,Piab 完成两项具重要战略意义的收购——Kenos 和 Vaculex。Piab 是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们