Feedback

Choose your language

Close

piSTAMP

piSTAMP 为冲压车间提供通用型改造技术方案

日期 2016/10/3

超轻型分布式真空发生器完美匹配通用型吸盘支架

瑞典泰比 (Taby) 讯 – Piab发布了全新的通用型分布式真空发生器piSTAMP,为汽车制造业冲压车间提供了易于部署和使用的改造技术方案。这一超轻型真空发生器集成了一个独一无二的自动释放/排气机构,外形小巧紧凑。piSTAMP真空发生器采用最新技术打造而成,专为汽车制造业中的冲压车间自动化应用而设计,能够为汽车制造商带来多重优势。

piSTAMP真空发生器完全采用分布式设计,压缩空气端口位于设备侧面,真空端口位于设备底部,能够轻松适应标准冲压车间工装系统中的通用型吸盘支架。piSTAMP真空发生器的设计和安装接口经过了Piab的深度优化,可以完美匹配汽车制造业中的通用型生产系统。通过多种直径的快装型推入式连接器,用户可以轻松快速地安装压缩空气端口和真空端口。

piSTAMP真空发生器采用超级耐用的超轻PA66材料制成,基于Piab先进的COAX®技术研发而成,由此确保在实际应用中以超低耗气量(与同类技术相比耗气量降低了25%)实现出色真空性能,同时还支持快速释放/排气。piSTAMP真空发生器配备了两个MICRO COAX®真空发生管,可以满足高速应用下的大型真空吸盘的工作需求。此外,piSTAMP还提供了配备一个MICRO COAX®真空发生管的型号可选,适用于低速应用中的小型吸盘,进一步帮助用户降低能耗。

“与我们竞争对手的产品相比,piSTAMP系列真空发生器重量显著减轻。这意味着在冲压车间中,一个标准的配备8个吸盘的抓具可以减轻超过500克的重量,这不仅有助于大幅提高冲压生产线的工作效率,还能够有效降低机器人臂的磨损。”Piab自动化部门副总裁Josef Karbassi说道。

piSTAMP真空发生器集成了超快速排气管释放阀 (EBR),该阀门采用了不易受粉尘影响的耐久型聚氨酯薄膜,由此赋予了生产系统高度的运营可靠性,以及最长正常运行时间。

关于Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率、生产效率以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件、真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

 

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们