Feedback

Choose your language

Close

piSAVE optimize

使用piSAVE优化器升级您的真空发生器,节约能源成本30-50%

日期 2012/9/3

全气动设备——安装方便的真空发生器

领先的工业真空技术供应商Piab最近推出了piSAVE 优化器,这是一款可实现真空度成比例控制的负压调节器。该调节器为全气动设备——易于安装和使用,是一款为真空发生器配制的完美负压调节器!试想如果真空度可调,为什么还需要调节进气压力呢?piSAVE优化器将为您解决后顾之忧。此外,该调节器适合于任何类型的真空发生器。

piSAVE优化器可以感应系统内的真空度,可自动调节和控制输送到真空泵/真空发生器的压缩空气的进气压力,使压力维持在设定的真空度,保证真空度的稳定性,同时还可将空气/能源消耗降到最低,实现优化节能。

piSAVE优化器可为真空泵提供最大的进气压力/真空流量直到实现所需真空度,这样既可避免初始空气流量的损耗,也不会降低(搬运应用)拾取速度。该装置可对压缩空气压力变化或真空系统泄漏程度变化快速做出响应,全自动维持稳定的真空度。

piSAVE优化器提供两种型号供您选择:一种是独立型号,可方便连接至任何类型的真空发生器,另一种是与Piab piCLASSIC和CLASSIC系列真空泵的专用型号配套使用,操作人员可通过设备上的调节旋钮设置所需真空度,操作十分简单。

关于 Piab

Piab成立于1951年,是一家专门设计创新型真空解决方案的公司,其真空解决方案主要用于改进能源效率、生产效率以及全球真空设备用户的工作环境。作为全球多家大型制造商的可靠合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空泵、真空附件、真空输送机和吸盘等产品,用于各种自动化材料搬运以及工厂自动化加工等应用。Piab在许多它的原有产品和解决方案中使用了COAX®这种全新的真空技术。与传统的真空发生器相比,COAX® 真空发生管规格更小,能效更高,更值得信赖,并且可以直接集成到机器中。另外,这种结构紧凑的特点也使得真空系统模块化设计成为可能。Piab总部设在瑞典,其子公司和代理商遍布全球五十多个国家。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们