日期 2016/9/28
超轻型分布式真空发生器,集紧凑、可靠、高效三大优势于一身
瑞典泰比 (Taby) 讯 – piINLINE®plus是Piab旗下全新的可配置分布式真空发生平台,为汽车制造商以及其他行业客户提供了最理想的真空技术解决方案。这一超轻型真空发生器集成了一个独一无二的自动释放/排气机构,外形小巧紧凑。piINLINE®plus真空发生器采用最新技术打造而成,专为汽车制造业中的冲压车间自动化应用而设计,同时还适用于其他市场应用。piINLINE®plus真空发生器的压缩空气端口与真空端口处于同一直线上,同时还提供了多种直径的推入式连接器,可以直接安装在真空吸点附近的软管上。
piINLINE®plus 真空发生器采用超级耐用的超轻PA66材料制成,基于Piab先进的COAX®技术研发而成,由此确保在实际应用中以超低耗气量(与同类技术相比耗气量降低了25%)实现出色真空性能,同时还支持快速释放/排气。piINLINE®plus真空发生器共有两种类型可选:配备两个MICRO COAX®真空发生管的型号适用于高速应用下的大型吸盘;配备一个MICRO COAX®真空发生管的型号适用于小型吸盘应用,以及低耗气量下的低速应用。
“与我们竞争对手的产品相比,piINLINE®plus系列真空发生器重量显著减轻。这意味着在冲压车间中,一个标准的配备8个吸盘的抓具可以减轻超过500克的重量,这不仅有助于大幅提高冲压生产线的工作效率,还能够有效降低机器人臂的磨损。”Piab自动化部门副总裁Josef Karbassi说道。
piINLINE®plus真空发生器集成的快速释放/排气功能有两种设计可选,分别是无需额外压缩空气软管、易于控制的大气压快速释放阀 (AQR) 和超快速排气管释放阀 (EBR)。
“这两种设计都采用了不易受粉尘影响的耐久型聚氨酯薄膜,由此赋予了生产系统高度的运营可靠性,以及最长正常运行时间。” Karbassi补充道。
Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率、生产效率、以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件、真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com