If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choose your language

Close

piGRIP®吸盤用真空泵

piGRIP®吸盘采用COAX®真空发生器,实现即时吸入

日期 2013/6/3

采用非中央式的独立真空系统分布,实现快速响应。

工业真空技术领先供应商Piab 将COAX®技术应用在非中央式的独立真空系统分布中,推出了COAX® in piGRIP®真空发生器配件。COAX® 是目前能效最高的真空发生技术,通过多级喷射压缩空气产生真空。

非中央式的独立真空系统分布COAX® in piGRIP®是苛刻的真空应用(例如存在泄漏和/或高速应用)的理想选择,可高效输送小型零件/物体,主要应用于食品、消费电子、化妆品和制药行业,实现高效的软袋搬运、开袋和小型箱体搬运或堆垛。

使用吸盘搬运/保持材料的真空系统分为中央式和非中央式(分散式)两种。分散式真空系统中,真空通过独立的真空发生装置产生,并单独输送到每个吸盘。分散式真空系统具有多重优势,例如快速响应、快速的物体释、高安全性(无泄漏)、高能效(无真空损耗)。

通过piGRIP® 程序 即可配置多种吸盘,满足特定的应用需求。配置完毕的吸盘(齐平安装型吸盘)重量轻,还可以安装在多个方向上,例如通过剖面安装套件安装在剖面系统上,由此可节约提升装置空间。

真空开关和止回阀等真空附件可安装在辅助真空端口上,以提高生产效率和运行可靠性。

关于Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率生产 / 效率 / 以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab 研发并制造一系列真空泵、真空吸盘和附件,真空输送机和用于多种自动化材料处理和工厂自动化加工的吸盘。Piab在许多它的原有产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX® 的真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在五十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook,副总裁兼市场推广经理
电话:+46 (0) 8 630 25 74
电子邮件:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们