Feedback

Choose your language

Close

piFLOW®P系列

piFLOW®p—引领粉末输送新高度

日期 2012/10/8

一次点击便可以获得所有资料。

作为领先的工业真空技术供应商,Piab推出了全新的piFLOW®p系列产品—Premium系列输送机,可满足食品和制药行业的高标准要求。Piab输送机拥有久经市场验证的牢固性和除尘设计,成为全球真空输送行业应用的最佳选择。随着piFLOW®p系列产品的问世,我们将向灵活性、动态文档和改善交付周期迈出崭新的一步。

piFLOW®p以最节能的方式产生真空—即通过COAX® 真空发生管产生真空。与传统的真空发生器相比,COAX®真空发生管更小巧、更高效、更可靠,可实现灵活高效的模块化真空系统。基于COAX®技术的真空系统可以为您提供高于传统系统3倍的真空流量,同时还可有效降低能耗。此外采用COAX®可方便您快速灵活地升级泵的处理能力。

piFLOW®p系列输送机配有一个侧面安装的泵,这使输送机更加紧凑,因此也降低了机身高度。同时,为了进一步改善该系列输送机的产品性能,泵内还内置了消声器和中心排气装置,以便为用户打造一个更好的工作环境。对于用户来而言,该系列输送机还有一个明显的优势,即用户可以轻松地将泵与输送机分开,维护十分方便。

物料处理部门副总裁Josef Ramslöv说:“全新的piFLOW®p产品可根据您的需求设计输送机,同时可为您即时提供所需技术数据、图纸和CAD文件。您可以在线更改您的装置参数,并查看输送机是否适合您的应用,而无需等待几周的时间等待供应商为您提供新图纸,这样就简化了集成工作。我们的目标是为客户缩短项目交付周期,且不影响研发产品的灵活性”。

Piab还将以前推出的输送机系列产品的优势完美地融合到了新产品中,如输送机可输送从容易架桥到可自由流动的各种粉体物料;无需购买一台新的输送机即可灵活增加批次输送量;设计简单,不同批次间可轻松进行清洁,从而增加设备的正常运行时间。

piFLOW®p严格按照USDA 和GMP规范进行设计。所有材料均通过FDA(美国食品和药物管理局)认证,且所有配置均获得ATEX粉尘防爆认证。

不久之后,Piab将支持客户升级现有输送机系列产品的泵模块,新型泵模块将会为客户带来更多新优势。

piFLOW®p的模块化设计将大大改善输送机的可用性,并将交付时间缩短至大约3周,所有产品均来自位于德国法兰克福的新装配生产线。

关于 Piab

Piab成立于1951年,是一家专门设计创新型真空解决方案的公司,其真空解决方案主要用于改进能源效率、生产效率以及全球真空设备用户的工作环境。作为全球多家大型制造商的可靠合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空泵、真空附件、真空输送机和吸盘等产品,用于各种自动化材料搬运以及工厂自动化加工等应用。Piab在许多它的原有产品和解决方案中使用了COAX®这种全新的真空技术。与传统的真空发生器相比,COAX® 真空发生管规格更小,能效更高,更值得信赖,并且可以直接集成到机器中。另外,这种结构紧凑的特点也使得真空系统模块化设计成为可能。Piab总部设在瑞典,其子公司和代理商遍布全球五十多个国家。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们