Feedback

Choose your language

Close

piFLOW®p and t conveyors

piFLOW®真空输送机现已获得ATEX气体防爆认证

日期 2016/5/13

Piab旗下先进的专为制药和化工行业应用研制的ATEX气体防爆认证型piFLOW®p和piFLOW®t真空输送机现已全部登陆Piab官方网站,提供完整配置与型号可选。

瑞典泰比 (Taby) – Piab旗下先进的专为制药和化工行业应用研制的ATEX气体防爆认证型piFLOW®ppiFLOW®t真空输送机现已全部登陆Piab官方网站,提供完整配置与型号可选。在此之前,此类真空输送机仅以特殊订单形式发售。与此同时,还可订购Piab全系列的ATEX粉尘防爆认证型piFLOW®真空输送机。

“通过我们产品配置器,客户很轻松就可以选择获得ATEX粉尘和气体防爆认证的真空输送机配置,还可以根据自己的个性化需求,打造精确匹配实际应用的定制化真空输送机。”Piab物料搬运部门副总裁Jarno Tahvanainen说道。

ATEX是一项规定了拟用于潜在爆炸性环境的设备的技术要求的欧盟指令。粉尘或气体与氧气的混合物如果暴露在火花(例如静电火花)下,就有可能引起严重的工业事故。因此,拟用于潜在爆炸性环境的设备必须采用特殊设计,以最大限度降低粉尘或气体爆炸风险。

在Piab ATEX防爆认证型真空输送机中,所有塑料和橡胶零件(包括过滤器和钣金件之间的密封件)均采用静电耗散型材料制成,所有完整模块或单元均配备合成橡胶(丁腈橡胶,NBR,具有抗静电性)制成的密封件。

Piab为全球客户提供了广泛类型的ATEX防爆认证型单元,支持客户自由打造300多种配置的完整输送机解决方案,精确满足每一位客户的专属应用需求。2016年4月20日生效的最新ATEX 指令 (2014/34/EU) 对Piab旗下的硬件产品没有任何影响,但Piab已经按照新指令对所有产品文档、说明和合规声明进行了升级和更新。

关于 Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率生产/效率/以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件/真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们