Feedback

Choose your language

Close

Armatec使用符合人体工学的真空提升机 piLIFT®SMART

Armatec 使用 Piab 的 piLIFT®SMART 提升负载

日期 2020/1/13

在客户仓库中拍摄符合人体工程学的真空提升设备 piLIFT®SMART,回家静赏其带来的好处。

瑞典,泰比讯 – 货物有时装箱运至 Armatec 仓库,但箱子较深,以致于员工过去不得不跳进箱中搬运货物。如今,他们使用 Piab piLIFT®SMART 伸入箱中,提升所交付的各种尺寸、形状和重量的物体,并对这些物体进行分类。

在最新制作的电影中, Piab 配备最新的符合人体工程学的真空提升机 piLIFT®SMART,该产品在客户仓库中令人满意的运转,清晰展示其在生产率和员工福祉方面的优势。 Piab人体工程学搬运部(前称 Vaculex®)专门研究改善工作环境的提升机。在 Armatec 仓库中,员工不再需要弯腰,从而避免拉伤背部。

总部位于瑞典哥德堡的 Armatec,提供有关水、冷却、加热和搬运的智能技术解决方案。该公司的高技能员工使用从多家供应商交付的零部件构建系统。仓库经理 Anders Carlsson 在 Vaculex® 方面拥有丰富经验,在公司希望改善进货工作环境之际联系了 Piab。

“piLIFT®SMART 真的很了不起!它不仅非常易于使用,还安静、智能 — 满足我们的全部需求,我强烈推荐 piLIFT®SMART 解决方案!”,他热情地说道。

piLIFT®SMART 是世界上唯一一款工业 4.0 提升机, 具备智能功能,可为操作人员和运营部门提供实时性能信息。得益于服务指示器,维护团队可确保实现最佳操作性能。在智能平台上,可以监控物体的重量、功耗、所提升物体的数量等。通过基于网页的平台,可实时查看使用数据和/或将其编译成报告。

Piab 人体工程学搬运部营销经理 Pia Hansson 指出,“这个短片展示了结合最佳真空提升技术与市场最低能耗、最低噪音等级和智能数据功能所带来的优点。piLIFT®SMART 将帮助 Armatec 员工每天轻松、快速地提升 1-2 吨货物,并且不会损伤背部 ”。

在 Armatec 分类区中,piLIFT®SMART 还用于毫不费力地移动空托盘,每个托盘重约 20 kg。由于提升机能够搬运重达 40 kg 的货物,因此 piLIFT®SMART 甚至可以提升附有重物的托盘。吊装起重机的尺寸确保可在仓库 65 平方米的空间内进行操作,从而使得提升机能够到达所有必要工作站。

“在 Armatec,我们致力于可持续发展,而员工身心健康对我们而言至关重要。自投资 piLIFT®SMART 以来,我们的工作节奏更加平稳,损坏的货物也更少。Piab 提升机已将我们的工作环境推向新高度”,Armatec 质量、可持续发展和技术经理 Jens Helgegren 表示。

“Armatec 的发展历程显然十分鼓舞人心。我们始终深感荣幸的是能够满足热情洋溢且对我们的产品表示满意的客户的需求。 此外,还有其他一些方面 — 一家位于汉堡的大型物流公司近期安装了 piLIFT®SMART”,人体工程学搬运部产品经理 Markus Olofsson Carlbom 表示。

 

关于 Piab

Piab 为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力,改善工作环境。Piab 是一家全球性跨国企业,拥有近 500 名员工,通过子公司和分销商网络为近 70 个国家的客户提供服务,其 2018 年销售额达到 12 亿瑞典克朗。借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab 紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的抓取和移动解决方案供应商,则是 Piab 不变的愿景。

更多信息

Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

 

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们