Feedback

Choose your language

Close

Piab piSECURE

Piab推出安全型真空系统,防止系统失效

日期 2013/12/18

Piab隆重推出适用于密封应用的全新分散式真空发生器piSECURE。piSECURE真空发生器配备一个独立的密封型真空止回阀,能够有效应对电源或系统失效故障,满足用户极高的安全要求。

piSECURE真空发生器的主要特性在于确保用户在使用真空提升设备时实现安全运行:系统或电源失效时,piSECURE可确保提升中的零件不会掉落,由此缩短停机时间,并避免因零件掉落损坏造成巨大损失。其次,piSECURE真空发生器采用分散式设计,一件吸盘失效不会影响其他吸盘的正常运行,由此大大提高安全性能。最后,piSECURE配备的真空止回阀也可进一步确保良好密封,有效防止泄漏。此外,我们建议您为每一个符合人体工学的机械臂上的吸盘-泵组件配备可视真空表或传统真空开关,以监控每一个吸盘-泵组件的真空流量,实现“最安全”。

Piab的新型piSECURE真空发生器采用高能效COAX®技术,具有极快的响应速度和极短的真空排气时间,能够实现快速搬运。与此同时,您还可以选配节能组件,降低高达99%的能耗或空气消耗;内置真空过滤器额也可以防止灰尘与颗粒进入系统,保证最高应用可靠性。

piSECURE的主要应用领域包括符合人体工学的提升装置(例如机械手)以及桥式起重机(横移)系统,以手动搬运玻璃、金属板材或其他密封板材,确保真空搬运装置符合法定起重标准。此外,piSECURE也适用于机器人应用,用于搬运昂贵的密封物体,例如车体总成和汽车总装中的异形玻璃和金属板,以避免因电源失效而导致零件掉落造成巨大损失。

关于 Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率生产/效率/以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab 研发并制造一系列真空泵、真空吸盘和附件,真空输送机和用于多种自动化材料处理和工厂自动化加工的吸盘。Piab在许多它的原有产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®的真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在五十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, 副总裁兼市场推广经理
电话:+46 (0) 8 630 25 74
电子邮件:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们