Feedback

Choose your language

Close

piGRIP 可配置真空吸盘

来自派亚博(Piab)的创新设计可配置真空吸盘帮助包装生产线提升生产力

日期 2010/9/13

最新的piGRIP™真空吸爪为客户带来节能和降低成本的优势

工业真空技术的全球领先供应商- 派亚博(Piab)公司推出了其首创的这一领域第一款可配置真空吸盘:piGRIP™真空吸爪。这一最新的piGRIP真空吸爪能让用户选择吸盘唇边和波纹体的最佳组合来使包装线达到从未有过的高速度,同时还能实现节能的效果。

最新的piGRIP真空吸爪配有各自独立的从尺寸25~77毫米的可配置吸盘唇边、波纹体以及螺纹安装接头可供选择,能够方便配搭出几千种吸盘组合来完全适用于各种各样的复杂状况下的生产使用要求。以往的传统式真空吸盘只能用于特定的工况,而piGRIP真空吸爪可以方便地按需要配搭出符合各种不同产品的组合来用在包装机器上来完成抓取、提升、高度调整等各种动作,适用范围还包括:机械人手臂、旋转包装机、贴标机和纸箱成型机等。piGRIP真空吸爪可以用于新机型设计也可方便替换旧系统中的真空吸盘。

收益于piGRIP真空吸爪的优异抓取表现,包装机的速度得以提高,这也使整个生产线的效率获得提升。piGRIP真空吸爪有着范围很广的吸盘唇边可供选择,客户和设备生产厂家可以按其需要选择不同的唇边软硬度来获取最佳密封性能,这使得piGRIP能够能够给出强有力的真空抓取力。例如,柔软的吸盘唇边可以提供额外的密封性适合用于工件表面有泄漏的工况,如瓦楞纸箱。而带有EPDM橡胶泡沫的唇边适合用于工件表面较特殊的工况,如外形不规则的食品包装、表面凹凸不平或纹路的工件。

有了这一创新的piGRIP真空吸爪,包装设备的生产厂家可以按实际要求选择最佳的吸盘唇边和波纹体的组合方式,这样设备生产厂家就不用在机器抓取能力和机器处理速度之间作出一个困难的取舍了,而这往往就是传统同一规格真空吸盘所带来的问题。piGRIP真空吸爪波纹体用较薄且牢固的特殊材质设计,这使得在真空建立、释放状态时可以快速变形收缩、回复以提高机器速度,相比传统相同尺寸的吸盘,piGRIP 可以给出更多的提取力。有了能更快速抓取、更高的机器加速能力,包装设备就可以更高速地工作、缩短生产周期、提高整体生产力。

piGRIP真空吸爪有经FDA批准的材料可供选择。对于食品工业可以提供相关证书,这样这种独特的吸盘就能够用于和食品直接接触的工况。

这一全新的可配置piGRIP真空吸爪也为用户提供了额外的抓取稳定性。piGRIP真空吸爪比之普通相同规格的吸盘提供多达20~50%的提取力,这样也就能降低能耗、节省成本。piGRIP真空吸爪以100%可再生材料制造,也就是说它一旦再循环使用,可以用于生产同样产品或其他用途。通过减少产品报废,我们也更致力于为保护环境而作出贡献。

 “随着客户环境保护意识的日益增强,包装设备的生产厂家正在寻找一种能同时提供最佳性能表现及有效降低能耗的产品解决方法,”派亚博(Piab)北美销售及市场开发副总裁 Ed McGovern先生说到。“这一革命性的全新的piGRIP真空吸爪以全系列可配置的真空吸盘领先一步把这一真空行业带入了新的阶段。这个令人激动的发明让我们能够为设备生产厂家优化其生产线,同时也更致力于一个可持续发展的世界。”

关于派亚博(Piab):
成立于1951年,派亚博公司(Piab)研发工业领域富有创新理念的真空产品和解决方案,为全球用户提高能源效率、生产力、改善工作环境。作为世界上很多大公司值得信赖的合作伙伴,派亚博开发制作了全系列的真空发生器、真空配件、真空输送机和真空吸盘,他们用于各种自动化产品(原料、工件)搬运(输送)线和工厂生产自动化过程。派亚博(Piab)公司在其产品设计和解决方案中广泛使用其专利的COAX®技术,这是一种真空技术的完全创新发展。COAX®真空发生管比之传统的真空射流器体积更小、更具高能效,也可以方便地直接和机器设备集成。这样就可以方便设计出更灵活、可配置性更高的真空系统。派亚博(Piab)是一家全球性的公司,其分公司和代理商遍布全球50多个国家。其总部在瑞典,如欲了解有关派亚博(Piab)更多信息包括其真空产品和各行业的解决方案,请访问我们的网站:www.piab.com.


欲知更多信息请联系:
Josef Karbassi先生, 市场部副总裁;电话:+46 (0) 8 630 25 98;
电邮:josef.karbassi@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们