日期 2018/5/25
Piab引入电气控制单元,扩大了piFLOW真空输送机的使用范围。
瑞典,泰比讯 – Piab推出新型电气控制单元ECU-10的首个版本,其客户可选择在广受欢迎的 piFLOW真空输送机上使用微电脑电气控制。电气控制单元简化了输送系统中多余的控制功能。
除了支持基本的输送功能外,新的电气控制单元还包括管道排空,及在进料和卸料点使用额外的料位探头检测设备。
“由于电气控制比气动控制更容易,新的单元使我们的客户能增加输送系统中受控功能的数量。例如,可以引入更先进的过滤器维护功能,设置多个过滤器的清洁周期,以确保过滤器始终保持清洁和避免物料阻塞,”OEM支持经理Tomas Dahl解释说。
新的电气控制单元也可用于缓慢传送易碎材料。这意味着,输送易碎材料时, 电气化的piGENTLE™功能就可集成在与电气控制单元一起使用的阀门单元中。此外,它可以连接到一个可编程逻辑的总控制器(PLC)系统中,该系统用于控制客户工厂中的整个制造过程。
Piab的piFLOW真空输送机可以量身定制,以最大限度地提高各种应用的生产力,新的电气控制单元进一步增加了输送机的可配置性。还可以从控制单元的完整菜单中选择多种不同的语言。控制单元具有用户友好的触摸屏,用户可以选择清空时间、吸入时间、流化等功能的设置。
Piab为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力,改善工作环境。Piab是一家全球性跨国公司,拥有430名员工,其2017年销售额达到10亿瑞典克朗,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务。借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的抓取和移动解决方案供应商,则是Piab不变的愿景。
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com