Feedback

Choose your language

Close

PR piSOFTGRIP prelaunch

Piab公司正在提升食品行业的自动化程度,推出一种全新的以真空为驱动的软抓手

日期 2019/3/29

一种经济有效的解决方案,用于处理敏感和难以保持的物体。

瑞典,泰比讯 - Piab公司非常自豪地推出了全新的专为食品自动化行业而研发的软抓手piSOFTGRIP®。基于真空的软抓手将能够牢固握持具有不规则几何形状和/或特殊表面的敏感和轻质物体。针对玩具等小型不规则物体的抓取则是另外一种潜在的应用场合。

piSOFTGRIP®包含3个抓手和1个真空腔,采用一体成型工艺,这使得整个产品简单而且坚固。由于它采用真空驱动技术,因此能够通过施加的真空度对夹持力进行轻松调节和控制。

结合Piab的机械臂末端真空工具piCOBOT®,piSOFTGRIP®为协作机器人提供了功能强大而方便灵活的“即插即用”扩展工具。由于piCOBOT®和piSOFTGRIP®均提供了压缩气体节能特性(ES),因此用户几乎不需要消耗任何能量即可实现抓握和释放。这款操作方便且易于使用的软抓手已经通过了UR认证。

 

 

关于 Piab

Piab为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力,改善工作环境。Piab是一家全球性跨国企业,拥有近500名员工,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务,其2018年销售额达到12亿瑞典克朗。借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的抓取和移动解决方案供应商,则是Piab不变的愿景。

更多信息

Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们