Feedback

Choose your language

Close

升級套件對C系列真空輸送機

延长Piab C系列真空输送机使用寿命

日期 2013/3/25

简单升级

工业真空技术领先供应商Piab推出了C系列真空输送机升级套件

通过C系列输送机与新型piFLOW®p 输送机间的标准接口,用户可使用升级套件直接升级C系列输送机,操作十分简单。升级套件包括名为piPREMIUM的COAX®新型气动真空泵(带泵盖)、振动料仓和控制阀。无需任何工具,您只需将升级套件扣紧到现有的C系列输送机上即可完成升级。

得益于COAX®高效设计,Piab 最新真空技术可为用户节约压缩空气能源成本。piPREMIUM真空泵集成的消音器可降低噪音值,改善工作环境。真空泵内部零件更少且只有一个连接点,这种设计便于维护,由此增加了输送机的正常运行时间。此外,真空泵零件易于拆卸和清洗,方便输送机应用于卫生应用。除升级获得的所有新技术优势外,输送机的所有其他部件仍然可继续正常使用,因此用户可同时兼有经济效益和环境效益。

无需过多投资,采用新型模块化piPREMIUM真空泵即可提高输送机产能,满足未来应用需求。

关于Piab

Piab成立于1951年,是一家专门设计创新型真空解决方案的公司,其真空解决方案主要用于改进能源效率、生产效率以及全球真空设备用户的工作环境。作为全球多家大型制造商的可靠合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空泵、真空附件、真空输送机和吸盘等产品,用于各种自动化材料搬运以及工厂自动化加工等应用。Piab在许多它的原有产品和解决方案中使用了COAX®这种全新的真空技术。与传统的真空发生器相比,COAX® 真空发生管规格更小,能效更高,更值得信赖,并且可以直接集成到机器中。另外,这种结构紧凑的特点也使得真空系统模块化设计成为可能。Piab总部设在瑞典,其子公司和代理商遍布全球五十多个国家。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, 营销副总裁兼传播经理
电话:+46 (0) 8 630 25 74
电子邮件:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们