Feedback

Choose your language

Close

piGRIP® suction cup lifting bag

包袋、纸箱和码垛应用的最佳吸盘

日期 2017/11/29

采用市场领先的技术,Piab吸盘可用于整套包装工艺。

瑞典,泰比讯 – Piab尖端吸盘专为加速自动化真空包装生产线而设计,可用于从空包袋到满载货盘的全套工艺。使用来自Piab的特殊吸盘,生产设备可以打开空包袋,将其填满,随后牢牢抓紧并保持,然后竖起纸箱以便放入包袋,最后提升纸箱并堆放在货盘上。

该款特殊的撑袋吸盘可与其它自动化包袋设备配套使用,并有2种不同尺寸可供选择,它适用于从冷冻青豆到螺母螺栓的任何产品。一旦包袋填充完毕,Piab占据市场主导地位的可配置piGRIP®将牢固抓紧搬运包袋,而不会损伤包袋或其他内容物。双硬度piGRIP®吸盘一经面世,即大获成功,它采用了柔软的唇边设计,可沿着包袋边缘复刻形状,创建安全密封,却无任何损伤。坚硬的管状波纹提供稳定性,确保piGRIP®吸盘可以配合更为快速的机器人搬运速度及加速度。

更高速度配合更优的稳定性,实现更具效率的包装线,Piab应用广泛的DURAFLEX®吸盘以其加速自动化生产工艺及机器人的能力而闻名。有多种尺寸、配置及波纹管(1 ½, 2 ½, 4 ½)数量可选,Piab吸盘能够提供每种应用所需的稳定性、保持性和高度补偿的最佳组合。

坚固的波纹管确保稳定性、长而柔软的唇边沿瓦楞纸有良好的密封性,由此带来更高的真空度和更大的力量。柔软与坚硬材料的天作之合,使得它们非常适合大型及小型纸板箱的高速搬运和码垛。

从空包袋到满载的货盘,Piab吸盘帮助包装业实现最佳速度和生产率,并将浪费减至最低。

关于Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率、生产效率、以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件、真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab 在许多它的独创产品和解决方案中使用 COAX® 这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX® 真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。2016 年,Piab 完成两项具重要战略意义的收购——Kenos 和 Vaculex。Piab 是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们