日期 2016/7/20
piCOMPACT®23真空发生器又添新功能,帮助客户摆脱自粘烦恼。
瑞典泰比 (Taby) 讯 – Piab面向旗下的piCOMPACT®23一体式高端真空发生器推出了一项全新的控制功能,帮助客户彻底解决实际应用中频繁出现的自粘问题。除了这一获得专利的自粘控制 (SAC) 功能外,Piab近期还为piCOMPACT®23真空发生器发布了多项其他可选功能,以更好地帮助客户提高应用绩效,创造更多价值。
在机器人和手动提升设备应用中,自粘现象是最常见也是最令人头疼的一大难题,尤其是在吸盘定位过程中,自粘大幅提高了所搬运物体(例如玻璃板或金属板)的意外掉落风险,进而对生产造成严重的经济损失,给工作人员带来严重的人身伤害。
“在真空发生器启动之前,提升设备自身的重量会压缩吸盘,进而导致在吸盘内部产生真空。例如,当人体工学搬运设备上的吸盘在对物体进行定位时,吸盘内部就可能产生真空。”Piab自动化部门副总裁Joseph Karbassi说道。
当piCOMPACT®23真空发生器尚未启动,即不产生真空时,Piab独一无二的SAC功能可以智能识别并消除吸盘内部出现的所有真空。在吸盘定位过程中,SAC功能将自动释放一小股气流,消除任何可能出现的真空,从而彻底杜绝自粘现象的发生。
“通过这一可选功能,客户完全可以确保真空发生系统始终安全工作,保证生产顺利进行。SAC功能是piCOMPACT®23真空发生器的‘独门绝技’,除此之外我们还推出了一系列其他功能,确保始终为广大客户提供最佳应用性能。”Josef Karbassi说道。
piCOMPACT®23是Piab旗下的模块一体式真空发生器平台,最多可堆叠配置4个单元:4个单元共用同一歧管和同一套气动连接件(例如公共进气端口和排气端口)。此外,Piab还提供了分体式设计型号,即真空发生器与控制装置相互独立,由此提高了应用灵活性,尤其是在空间有限的环境下,同时还最大限度降低了机器人的机械手臂负载。
Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率生产/效率/以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件/真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com