Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT®23

Piab最新可选功能为用户提供最优化真空性能

日期 2016/6/29

Piab又为piCOMPACT®23真空发生器提供了一系列独一无二的控制功能。

瑞典泰比 (Taby) 讯– Piab面向旗下的piCOMPACT®23系列高端真空发生器推出了一系列独一无二的控制功能和杰出特性,例如放大式智能吹气、分体式设计、自粘控制和IO-Link通信。

这一系列专利技术和功能将有力地确保piCOMPACT®23真空发生器始终为客户提供最佳真空性能,满足所有客户的所有应用需求。piCOMPACT®23系列紧凑型一体式真空发生器采用可堆叠设计,支持用户在同一歧管上安装多个单元 — 多个单元使用同一套气动连接系统(例如公共进气端口和排气端口)。分体式设计(即真空发生器与控制装置相互独立)则有效提高了应用灵活性,尤其是在空间有限的环境下,同时还最大限度降低了机器人臂的负载。

Piab获得专利的集成式吹气阀能够实现更高效的吹气,提高系统能源效率,缩短生产循环周期。此外,集成式吹气阀还可以在吸盘定位过程中,例如在人体工学搬运设备上定位时,使吸盘悬浮在空中,提高定位效率,或用于在充满粉尘的环境中对吸盘进行清洁。

智能吹气 (IBO) 专利技术能够在系统脱离真空状态后自动关闭系统吹气,进一步提高能源效率,实现节能。智能吹气功能还兼容双稳态(自锁式)开关阀。双稳态(自锁式)开关阀是系统安全的最后一道保障,尤其适用于易于发生紧急停机或搬运高价值物体的真空系统。

最后,当真空发生器尚未启动 — 即不产生真空时 — Piab独一无二的自粘控制 (SAC) 功能可以智能识别并消除吸盘内部出现的所有真空。自粘现象是机器人和手动提升设备应用中,尤其是吸盘初始定位过程中最令人头疼的难题之一,“这些控制功能大多是piCOMPACT®23系列真空发生器所独有的,由此可以确保我们的这一高端一体式真空发生器始终为广大客户提供最佳应用性能。”Piab自动化部门副总裁Joseph Karbassi说道。

关于 Piab      

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率生产/效率/以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件/真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们