Feedback

Choose your language

Close

Kenos

在线混合&搭配真空抓具

日期 2017/6/20

Piab全新的Kenos配置器,是市场上第一款为复杂真空抓具系统设计的配置软件。

瑞典泰比讯 – Piab针对Kenos 真空抓具系列设计的新型在线产品配置器,可为客户选择的抓具配置提供即时的3D图像,3D cad文件和技术数据表。登录www.piab.com,配置器覆盖了Kenos真空抓具的全套标准型号,包括KVG(Kenos 真空抓具),KHVG(Kenos 重载真空抓具),KSG(Kenos 麻布袋抓具),KBC(Kenos 包袋及杯状抓具) 和KVGL-S(Kenos 码垛层抓具 – 标准版)。

高效便捷的混合&搭配工具可快速介绍Kenos抓具系列,并为各种选项的相互配合提供视觉信息。这将有助于设计人员和工程师为特定应用选择最佳的组件组合,快速开发和搭建复杂的真空抓具系统。

在引领市场的首款复杂真空抓具系统在线产品配置器中,Piab为客户提供了高度用户友好的服务。对于配置器中的大多数选择,用户可以访问设计帮助文本,更好地了解不同选件的意义以及对整个系统的影响。

在配置器中生成的技术数据表中,还可直接访问备件(如抓具泡沫垫)的具体订单编号,显著简化了售后订购程序。

产品配置器和Kenos真空抓具程序的相关信息,现已支持Piab当前使用的所有本地语言。

关于Piab       

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率、生产效率、以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件、真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX® 真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。2016 年,Piab 完成两项具重要战略意义的收购——Kenos 和 Vaculex。Piab 是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们