Feedback

Choose your language

Close

Piab推出了新的小和中等尺寸摩擦吸盘

Piab的摩擦吸盘家族加入了新尺寸产品

日期 2018/4/3

Piab推出了新的小和中等尺寸摩擦吸盘。

瑞典,泰比讯 – Piab推出了若干新尺寸摩擦吸盘,对其两个摩擦吸盘产品系列进行了扩展,确保在产品线中不会存在“尺寸空白”。产品尺寸系列扩展后,确保能为越来越多的应用提供合适的吸盘。在这些应用中,吸盘能够抓取各种各样的要求严格和小表面的物体。

进行扩展以满足更多特定用户需求的两个摩擦吸盘产品系列是 深凹面摩擦吸盘(DCF)系列 and the 用于薄板的波纹管平面磨擦吸盘(BFFT) 系列。

即使是在物体的边缘和棱角处,DCF吸盘也具有卓越的抓取能力,特别适合搬运,例如具有凹凸表面的金属零件。该产品系列主要在更小尺寸方面进行了扩展,增加了3个直径分别为30、40和52mm的小尺寸吸盘。到目前为止最小的DCF吸盘为65mm。同时,也增加了两个中间尺寸的吸盘,80和100mm的吸盘,填补了至110mm直径尺寸系列中存在的空白。

BFFT产品系列目前的尺寸范围为50-90mm,Piab对其两端进行了扩展,增加了23和35mm两个小尺寸吸盘及105和120mm两个大尺寸吸盘。BFFT吸盘特别设计用于搬运非常薄的金属板而不会使板发生凹陷BFFT吸盘同时也具有良好的平面补偿性能,即可以抓取平面,也可以抓取凹凸不平或完全的表面。

和其它Piab推出的摩擦吸盘类似,DCF和BFFT吸盘也采用了DURAFLEX® 材料 – 该材料是专门研发的无痕材料,具有橡胶一般的弹性和聚氨酯一样的耐磨性,能够实现超常的耐久性和弹性记忆效应。此外,Piab所有摩擦吸盘产品线都可以使用9类不同的配件,使Piab能满足99%的用户需求。

关于Piab

Piab为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力,改善工作环境。Piab是一家全球性跨国公司,拥有430名员工,其2017年销售额达到10亿瑞典克朗,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务。借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的抓取和移动解决方案供应商,则是Piab不变的愿景。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们