Feedback

Choose your language

Close

Vacuum ejector piPUMP 23

新型piPUMP真空发生器为您提供纯粹至简的真空环境

日期 2017/11/21

piPUMP 23是高级真空喷射器piCOMPACT®23的简易版本。

瑞典泰比讯 – Piab公司计划推出一款功能强大、旨应用于自动化工业流程的piPUMP 23真空发生器,例如包装行业、金属板材和木制产品。与piab公司广受欢迎的一体式真空发生器piCOMPACT®23相比,新型真空发生器具有同样杰出的真空喷射性能和能源效率。但是,这种真空发生器并不具备piCOMPACT®23真空发生器的高级集成控制及附加功能,这将导致那些可能不会用到这些专用功能的客户能够获得价格相对低廉的真空发生器。

piPUMP 23真空发生器完全可以自行配置一或两个COAX® SX12/SX42多级真空发生管,可提供带或不带两种尺寸可选并且可清洁和更换的过滤装置。该真空发生器可以配置多达三个真空连接件,这使其适用于各种应用和工业设置。

真空发生器保留了Piab piCOMPACT®平台专有的放大式吹气(ABO) 功能,从而实现更加高效、强大和节能的吹气释放过程。放大式吹气功能通过关闭吹气装置在吹气过程中的流量通路,确保在吹气过程中100%的压缩空气都能够流动到吸盘,从而实现非常强劲、高效的零件释放,进而使得整个生产周期显著加快。该功能对于悬停吸盘同时将吸盘定位至符合人体工学的提升辅助工具中等也非常有用。当在多尘环境下对吸盘进行清洁时,客户也可能会发现这种功能其实非常实用。

简而言之,piPUMP 23是一种功能强大的真空发生器,能够轻松集成和安装在真空搬运系统中,例如集装箱码垛,以及金属板材和木制产品的装载、分类和运输过程。

关于 Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率、生产效率、以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件、真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab 在许多它的独创产品和解决方案中使用 COAX® 这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX® 真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。2016 年,Piab 完成两项具重要战略意义的收购——Kenos 和 Vaculex。Piab 是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们