Feedback

Choose your language

Close

PMAT - Piab模块化自动工具系统

Piab模块化自动工具系统(PMAT)“革新”装配生产线

日期 2015/12/14

Piab灵活的真空工具系统在汽车行业白车身装配线上大展身手。

瑞典泰比(Taby)Piab模块化自动工具系统(也被称为PMAT)现在开始全球发售。PMAT已经在北美主要汽车制造商的车间中得到了长达数年的广泛应用,帮助工作人员快速打造高度灵活同时支持自由调节的真空抓具/夹具系统。

“从北美市场的客户反馈来看,PMAT在白车身装配生产线上的优势尤为突出,主要应用于分布式应用,能够有效提高正常运行时间以及工作可靠性,同时大幅简化故障排除。此外,PMAT在总装线上也同样大有用武之地。”Piab自动化部门副总裁Josef Karbassi说道。

通过PMAT系统,制造商可以为几乎所有自动化设备快速设计机器人末端执行器、人体工学工具或夹具。PMAT系统具有出色的可调节性和刚性,能够帮助制造商在最短设计时间内打造出符合具体应用需求的专业化装配工具。

 

PMAT工具系统主要由焊接框架或挤出型材连接件和旋转臂组成。旋转臂配备了一个螺栓,可帮助工作人员轻松快速地设置一系列功能连接件,例如基于Piab高能效COAX® 技术的真空发生器 — 用于产生真空和产品释放。

为进一步确保应用安全,客户还可以安装真空止回阀(进气中断或断电时有效防止系统真空度下降,确保吸盘牢固夹持零件,同时解决了安全问题与能耗问题)和Vacustat节能装置(最高实现98%的压缩空气节约)。此外,一系列吸盘附件也能够确保吸盘准确定位,尤其是在具有复杂几何结构的产品(例如汽车零件)搬运应用中。

PMAT工具系统采用高品级的航空级阳极氧化铝材料,通过机加工而非铸造工艺制成,质量轻便,在应用现场无需焊接或使用特殊工具即可轻松实现精确装配和无缝安装。Piab PMAT工具系统成熟可靠,由遍布全球的Piab服务网络提供专业支持。

关于 Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率生产/效率/以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件/真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®的真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, 副总裁兼市场推广经理
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们