Feedback

Choose your language

Close

基于自动调谐的智能生产

在piSMART®工厂,减少人为错误的风险

日期 2018/4/11

Piab的piSMART®真空技术将扩宽自动调谐范围,确保安全。

泰比, 瑞典 –  基于Piab真空技术产品中内置的智能功能,该公司的工业4.0战略项目piSMART®将扩宽自动调谐范围。机器或机器部件的自调谐功能是奠定工业4.0基础的技术辅助和分布式决策的重要案例。近年来,Piab一直致力于推出诸多新设备特性,以推进基于自动调谐的智能生产方法。

Piab公司的高级功能包括自动真空度检测(ALD),可自动设置每个周期的最佳真空度,防止物体意外坠落。ALD与自动状态监控(ACM)相结合,还能起到节能(ES)功效,以最大限度地降低压缩空气消耗量。

假设释放物体时,智能吹气(IBO)功能可确保仅在需要时才使用吹气功能,从而将压缩空气消耗量降低50%以上,同时最大限度地保障操作人员的安全。自粘控制(SAC)可避免吸盘出现不必要的真空粘滞的风险,从而使系统获得双重保险。

通过在更加宽泛的范围内实现系统互连和网络互连,这些关键领域的安全级别将进一步增强,因为这将使系统进行更加准确的自调谐功能,从而确保设备正确使用。实时精确的操作指南可将人为错误风险降至最低限度。

通过piSMART®,Piab继续致力于为未来的智能工厂装备越来越多的最先进的真空技术产品,以践行其安全承诺。

关于 Piab

Piab为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力,改善工作环境。Piab是一家全球性跨国公司,拥有430名员工,其2017年销售额达到10亿瑞典克朗,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务。借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的抓取和移动解决方案供应商,则是Piab不变的愿景。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们