日期 2016/7/13
piCOMPACT®23真空发生器双稳态开关阀选项为用户提供额外安全保障.
瑞典泰比 (Taby) 讯 – Piab为piCOMPACT®23系列的高端一体式真空发生器发布双稳态(自锁式)真空开关阀,与其他选项一起为用户提供更优化真空性能。双稳态(自锁式)开关阀专为易于发生紧急停机,或搬运高价值、易碎或重型物体的真空系统而设计。
在发生紧急停机时,双稳态(自锁式)开关阀将停止并保持最后的工作状态,由此保护所搬运物体和人员安全,为用户提供额外的安全保障。双稳态开关阀能够在紧急停机时保证吸盘稳定夹持所搬运物体,防止产品意外损坏,规避人员人身伤害风险。
“这一自锁式开关阀可以进一步增强piCOMPACT®23真空发生器上的运行安全性,对此我们深感自豪。”Piab自动化部门副总裁Joseph Karbassi说道。
“与我们最近为piCOMPACT®23真空发生器添加的所有其他功能一起,双稳态开关阀使我们能够真正为客户提供最优化真空性能,满足客户的所有应用需求,保障最高安全性。”Joseph Karbassi补充道。
此外,Piab专门设计的双稳态开关阀还可以与piCOMPACT®23真空发生器的其他可选节能功能共同使用,例如ES节能功能、Piab获得专利的放大式吹气功能(实现更高效、更节能的吹气,由此缩短生产循环周期)、以及IBO智能吹气功能(系统脱离真空状态后可以自动关闭吹气)。
Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率生产/效率/以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件/真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com