Feedback

Choose your language

Close

Piab Lab Vac

实验室真空泵利用压缩空气产生真空

日期 2015/9/1

Piab Lab Vac真空泵利用标准压缩空气系统提供的压缩空气产生真空,最高可实现11 mmHg的绝对真空,是真空过滤、旋转蒸发、除气、凝胶干燥等普通应用的完美解决方案,也是现代实验室中必不可少的关键设备。

Piab是全球众多行业领域中的真空技术领导者,Piab Lab Vac真空泵则“继承”了Piab久经时间考验的出色设计和制造工艺:首先,Piab Lab Vac真空泵采用环保设计,高效节能,运行可靠,专为现代实验室而研发;其次,该真空泵由压缩空气驱动,不含任何活动部件,几乎不需要任何维护;第三,Piab Lab Vac真空泵采用了多级真空发生器以及节能喷嘴,噪音水平极低,运行安静;第四,Piab的Vacustat装置可有效防止系统过压,实现精确的真空控制,进一步提升了能源效率。

Piab Lab Vac真空泵体积小巧,便于携带,可安装在真空吸点附近,与成本高昂的集中式电机驱动真空泵相比,无需耗费大量成本铺设真空管线,由此避免真空管线造成真空损失,为终端用户提供出色的真空质量和运行可靠性,此外,Piab Lab Vac真空泵可安装在墙壁或反应架上,不会占用宝贵的试验台和实验室走廊面积,实现最佳应用灵活性,满足实验室的特定需求。

Piab Lab Vac真空泵采用PPS(聚苯硫醚)材料制造而成,可以耐受最常见的有机溶剂、酸、碱等化学品侵蚀。安装Kalrez密封件后,Piab Lab Vac真空泵可以耐受绝大多数实验室中的最恶劣环境和化学品。

现在,北美许多新建实验室和实验室翻新项目都已经选择了Piab Lab Vac真空泵,无论是实验室建筑师、设施管理员、咨询顾问还是实验室终端用户对其都给予了高度评价:

“我推荐我所有的客户都使用Piab Lab Vac真空泵。”加拿大PRB Planners公司总裁Rick Boswell说道,“Piab Lab Vac真空泵具有出色的易用性、可靠性和便携性,是科研和教学应用的最理想解决方案。它可以基于标准压缩空气系统工作,无需额外成本,同时还实现了实验室压缩空气系统的最大化利用。另外,我们不需要像使用电动真空泵那样提供专门的真空柜或试验台,大大节约了宝贵的实验室空间。最后,Piab Lab Vac真空泵易于安装和使用,这一点我的客户都十分喜欢。”Rick Boswell自己也是一名实验室设计顾问。

关于 Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率、生产效率以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab 研发并制造一系列真空发生器、真空附件,真空输送机和吸盘,广泛用于多种自动化物料搬运和工业自动化加工。Piab在许多它的原创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®的真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在五十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们