Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT® MICRO

全球最快的带集成控制装置的Piab真空发生器又添重磅配件

日期 2015/2/13

Piab为旗下的piCOMPACT®系列真空发生器推出了两款重磅配件。piCOMPACT®是市场上第一款基于节能COAX® 技术而研发的歧管安装型真空发生器系统。

第一款配件是工业标准型M8 6针连接器,这种坚固的螺纹连接器可以承受更高的拉拽力,非常适合移动和振动工作环境,例如机器人应用。第二款配件是带“洁净室”外壳的空气阀,确保真空系统排气时空气或颗粒不会泄漏。该配件还可满足更高的洁净室要求(例如ISO 14644标准)。

与传统真空发生器相比,piCOMPACT®采用新型设计,体积更小,质量更轻,从而大幅降低了真空搬运系统的总重,方便用户快速移动系统,提高生产效率和产能。

piCOMPACT®真空发生器提供多种型号可选,能够满足广泛的系统应用要求,例如极低进气压力或超深真空度。此外,该系列产品采外形紧凑,可以轻松集成到现有生产线,无需进行任何改动,并支持用户快速配置,满足个性化生产需求。

关于Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率、生产效率以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab 研发并制造一系列真空发生器、真空附件,真空输送机和吸盘,广泛用于多种自动化物料搬运和工业自动化加工。Piab在许多它的原创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®的真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在五十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多详情

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们