Feedback

Choose your language

Close

PR WIP

piFLOW®p真空输送机WIP功能扩展

日期 2017/6/16

Piab食品/医药输送机现带有在线润湿(WIP)功能。

瑞典泰比讯 – 为确保食品和药品加工厂更安全的工作环境,在线润湿(WIP)功能被加入Piab备受好评的piFLOW®p系列真空输送机。WIP喷嘴现在可用于新的和现有的piFLOWp输送系统的安装和包装。

WIP喷嘴喷洒的水分可以润湿输送机内部残留的食品或药物粉尘。这有助于防止粉尘逃逸到空气中,从而使操作人员在维护或清洁过程中免于吸入粉尘。打开设备进行清洁前,通过润湿可能有害的残留物料,喷嘴可以确保这些物料粉尘 “在线润湿”,直到将其安全移除。

为了获得最佳的效果和覆盖范围,并尽可能快地喷洒尽可能多的材料,每个输送机最多可安装三个WIP模块。piFLOWp输送机的模块化设计使得对现有输送系统进行WIP单元的改造变得很简单。Piab的无菌超低渗透空气(ULPA,U15-17级)过滤器能够提供比高效颗粒空气(HEPA)过滤器更强大的过滤功能,并作为piFLOW®p输送机的标准附件供应。

适用于粉末和散装物料输送的piFLOW®p输送机完全符合食品和制药行业对操作安全和卫生的严格要求。Piab输送机采用符合美国FDA和欧盟1935/2004规定的材质,可安全运输大量粉末/散装物料,其先进的技术可以保证无分层输送。piFLOW®p系列还通过了ATEX粉尘防爆认证,所有塑料或橡胶部件(包括过滤器和密封件)均采用抗静电丁腈橡胶(NBR)材料,这有助于最大化保证操作人员的安全。

关于Piab            

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率、生产效率、以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件、真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX® 真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。2016 年,Piab 完成两项具重要战略意义的收购—Kenos 和 Vaculex。Piab 是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们