Feedback

Choose your language

Close

Piab 真空发生器 piCOMPACT®23

全新产品显著降低真空系统引起的生产停机时间

日期 2015/9/21

piCOMPACT®23一款全功能气动真空发生器的革命性产品

瑞典泰比(Taby)讯 – piCOMPACT®23是Piab旗下真空发生器家族的最新产品,拥有独一无二的强劲性能和可靠质量,以全新设计帮助您的真空系统获得最大正常运行时间,进而实现更高运营可靠性。piCOMPACT®23真空发生器采用了支持更低进气压力、具有最高压缩空气利用率的COAX®真空发生管,由此最大限度降低能耗,提高生产效率和可靠性,是大中型真空系统应用的理想选择,例如箱子码垛以及各种板材的装载、分拣、输送及卸载作业。

得益于Piab独一无二的世界上尺寸最小巧的的COAX®真空发生管,piCOMPACT®23真空发生器的真空流量是其他同等规格产品的3倍,耗气量与传统真空发生器相比降低了30-50%,不仅可以为客户带来可观的成本节约,同时还能够更有效地保护环境,实现可持续发展。此外,在密封应用中,Piab提供的一系列出色选件进一步将耗气量降低了90-95%。通过提高真空流量,piCOMPACT®23真空发生器还大大强化了吸盘的抓取和释放性能,提高拾取/放置速度,最大限度降低产品破损和浪费,提升生产效率。

piCOMPACT®23真空发生器已经过Piab严格测试和验证,平均故障间隔时间 (MTBF) 为300年,所有活动部件的使用寿命都超过5000万次循环。在充满灰尘的环境中,piCOMPACT®23真空发生器的防尘型真空发生管配备了外部瓣阀,这一创新设计确保系统不会发生堵塞。最后,标准的8针电气连接器也大大简化了系统操作。 

piCOMPACT®23真空发生器配备了智能节能(ES)功能,在系统达到设定的真空度时可以有效关闭压缩空气进气。其次,与ES功能连接的ACM (自动ES状态监控) 功能可以自动检测是否需要激活ES功能;在发生真空泄漏时有效消除电机低频寄生振荡问题,避免真空发生器反复开关;监控吸盘磨损状况,确定何时需要更换吸盘。第三,集成的直接作用式开关球阀和吹气球阀也可以确保实现最高可靠性、生产速率和最大正常运行时间。最后,piCOMPACT®23真空发生器的用户友好型信号和ES功能设置方式可以帮助客户轻松设置应用参数,消除所有误操作风险。

与其他传统真空发生器相比,piCOMPACT®23真空发生器采用了紧凑型设计,更加小巧轻便,极大地降低了真空搬运系统的整体重量,方便操作人员轻松快速地将其移动到所需位置,提高生产效率和产能。此外,紧凑设计还使piCOMPACT®23无需任何改装即可轻松集成到客户的现有生产线,支持客户根据自身的个性化生产需求快速配置。

关于 Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率、生产效率以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab 研发并制造一系列真空发生器、真空附件,真空输送机和吸盘,广泛用于多种自动化物料搬运和工业自动化加工。Piab在许多它的原创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®的真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们