Feedback

Choose your language

Close

piPUMP

Piab最新高效真空发生器简化安装

日期 2014/6/16

完美匹配小型零件拾取和放置应用需求的真空发生器

基于 COAX® technology专利技术,工业真空技术领导供应商Piab最新推出了小型piPUMP MICRO真空发生器。COAX®多级真空发生技术能够以最高效率生产真空。

piPUMP MICRO真空发生器体积小巧,易于安装和使用。您只需登录Piab官方网站(www.piab.com),即可通过Piab在线配置器轻松选择所需真空特性,同时还提供多项过滤和连接选件,帮助您打造完整真空解决方案。

piPUMP真空发生器适用于小型集中式系统,但在半分散式系统中可以发挥更大效用,例如多个真空发生器产生真空,支持多个吸盘运行。得益于小巧的尺寸和轻盈的重量,piPUMP真空发生器还可以作为集中式真空发生器在Delta机器人应用中完美运行。

piPUMP真空发生器体积小巧,因此在安装和使用方面具有更大的灵活性:采用推入式安装,轻而易举;配备压缩空气公共进气口,不受装置数量影响;集中式排气设计则满足了洁净室应用环境要求。

与其他技术相比,COAX®真空发生管能够实现高达两倍的真空生产效率,在相同的耗气量下可以提供高达3倍的真空流量。因此,piPUMP MICRO即使在低进气压力或进气压力大幅波动(0,1-0,6 MPa)的情况下也能实现超高性能。与此同时,piPUMP MICRO在压力阀打开时就可以立即开始生产真空,最大效率地利用压缩空气,与传统真空发生器相比大大降低了生产能耗。 

关于Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率生产/效率/以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab 研发并制造一系列真空泵、真空吸盘和附件,真空输送机和用于多种自动化材料处理和工厂自动化加工的吸盘。Piab在许多它的原有产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®的真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在五十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook,副总裁兼市场推广经理
电话:+46 (0) 8 630 25 74
电子邮件: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们