Feedback

Choose your language

Close

piFLOW®p真空输送机上增加了在线湿润(WIP)喷嘴。

你的真空输送机一直受粉尘困扰吗?Piab将粉尘在线润湿!

日期 2018/9/5

在Piab的piFLOW®p真空输送机中,采用在线润湿粉尘工艺,以避免被人吸入。

瑞典,泰比讯 – 适时清理布满粉尘的真空输送机绝对是一项繁琐的工作,但是,如果粉尘来自有害食品或药品成分,这项工作则会变得很危险。然而,对于Piab的优质真空输送机来说,这仅是举手之劳! 解决方案极为简单–在线润湿粉尘!

通过润湿粉尘,Piab的 piFLOW®p真空输送机 确保工作环境安全。湿粉尘将留在适当的位置,确保在打开输送机进行清洁或维护工作时,不会被操作人员吸入。在线润湿粉尘,使粉尘留在原位直到其被安全清除。

Piab在其深受欢迎的piFLOW®p真空输送机上增加了在线湿润(WIP)喷嘴。WIP喷嘴适用于整合到新型输送系统中,以及适用于现有系统的改造。 结合外部空气过滤器,WIP喷嘴确保食品和药品加工厂的工作环境更安全。

为了确保最优的性能,最大的覆盖范围,以及以最快的速度捕获尽可能多的粉尘,每台输送机配备有三个喷嘴。这就可以在在线湿润(WIP)的预清洁流程中,将积聚在输送机的粉尘洗掉。

piFLOW®p粉末和散料输送机专为充分满足食品和药品行业严格的运行安全和卫生要求而设计。这款优质输送机采用符合美国食品药品监督管理局(US FDA)和EU 1935/2004的法规规定的材料制成。

Piab输送机可用于安全输送大量的粉末/散料,其先进的技术可保证原料的完整输送。 考虑到操作人员的工作环境尽可能的安全性,piFLOW®pd的设计完全按照ATEX 灰尘和气体的相关规定,所有的塑料或橡胶部件,包括过滤器和密封,都是由抗静电的NBR橡胶制成的。

关于 Piab

派亚博为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力和工作环境。 派亚博是一家全球性跨国企业,拥有430名员工,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务,其2017年销售额达到10亿瑞典克朗。 借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的自动化抓取和移动解决方案供应商,则是派亚博不变的愿景。

More information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们