Feedback

Choose your language

Close

Fragile food

输送易碎食品?问问Piab怎么做到的!

日期 2018/5/23

不要暴力传输您的易碎食品!Piab的piFLOW®输送机可以确保您的产品安全无虞。

瑞典,泰比讯 – 毫无疑问,您需要尽一切可能避免输送系统产生任何碎散的糖果、坚果、种子、豆类或碎片,以及碾成粉末的营养保健片剂和胶囊。目前,您只需一台专门处理这种易碎货物的输送机即可完美解决上述问题。

Piab为您提供了精准调节的 piFLOW®t输送机,该装置配备了各种创新的功能特性,使其能够真正轻柔和安全地搬运各种精细的材料和食品。

“其奥秘在于输送机无任何尖锐边缘,同时以受控低速方式经由导向入口供给物品,”Piab公司物料搬运部门副总裁Jarno Tahvanainen这样解释道。

piFLOW®输送机每小时可输送多达400万件物品,因而适用于在加工厂内输送任何易碎的货物。 在食品工业领域,该输送机可以安全搬运各种糖衣包覆的糖果、普通糖果、烘焙咖啡豆、完整的坚果颗粒以及营养保健片剂。piFLOW®输送机避免了采用各种不适当的标准化设备及其替代方案,包括各种陈旧的人工过程,能够安全地在各种搬运单元(如压片机、涂布桶和包装线)之间传输材料和产品,避免了一切可能导致产品损坏的风险。

piFLOW®t输送机对Piab粉末和散装物料piFLOW®输送机系列进行了有效拓展,后者还包括专门针对食品(piFLOW®f)、制药(piFLOW®p)和化工(piFLOW®i)领域的三种输送机产品。

关于 Piab

Piab为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力,改善工作环境。Piab是一家全球性跨国公司,拥有430名员工,其2017年销售额为10亿瑞典克朗,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务。 借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的抓取和移动解决方案供应商,则是Piab不变的愿景。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们