Feedback

Choose your language

Close

Automotive body shop

汽车行业真空技术专家走向全球

日期 2016/10/10

Piab现为全球汽车制造商提供专业化真空生产设备。

瑞典泰比 (Taby) 讯 – 凭借覆盖全球的专业化销售网络,Piab即将携旗下居于市场领先地位的先进真空发生产品走向全球。多年以来,Piab专业化真空设备为美国和北欧的汽车制造商提供了诸多优势,现在,Piab再一次扩展了自己的销售网络,将更好地为全球汽车行业客户提供高品质、定制化真空技术服务。

Piab真空产品符合业界最高标准,能够帮助汽车制造商打造最先进的标准化生产设备,满足客户对灵活性、工作效率、耐久性的苛刻要求,现全球发售。Piab面向汽车行业市场推出的真空产品之一就是适用于分布式快速搬运机器人系统的超轻型真空发生器,例如最新推出的专为汽车冲压车间自动化应用而设计的piSTAMP通用型分布式真空发生器,帮助客户轻松、快捷地对工具系统进行升级改造。此外,Piab还最新发布了piINLINE®plus可配置真空发生器,该系列产品配备了独一无二的集成式自动化产品释放机构。Piab真空发生器基于Piab的COAX®专利技术研发而成,采用具有超级耐久性的轻型材料制成,由此实现最低耗气量、最出色的自吸能力以及快速排气特性。

对于集中化程度较高的真空应用,Piab的piCOMPACT®23一体式真空发生器为客户提供了一系列广泛的杰出特性,例如独一无二的放大式吹气 (ABO) 功能通过一个获得专利的集成式阀门实现更高效、更强劲、更节能的吹气,从而有效提高生产效率和可靠性。piCOMPACT®23真空发生器还提供了通用型IO-Link功能可选,由此可实现智能传感器和执行器通信,进而满足工业4.0智能工厂的工业物联网 (IIoT) 要求。

对于汽车制造业中的油质零件,Piab广泛类型的专业化真空吸盘能够提供最出色的抓取性能。Piab DURAFLEX® 系列摩擦吸盘可以轻松实现安全的钣金搬运,还可以牢固夹持带凹陷或凸起表面的零件,满足新近出现的市场需求。在冲压、切割、折弯和冲孔设备上,DURAFLEX®摩擦吸盘出色的抓取性能使更高的每分钟冲程数成为可能,进而帮助客户打造出拥有更高成本效益和生产效率的冲压车间。DURAFLEX®摩擦吸盘采用新型材料制成,集聚氨酯和橡胶两种材料的出色特性于一身,具有出众的弹性记忆效应和耐油性,因此不会轻易发生形变,从而确保生产顺利进行。

最后,Piab还为汽车业客户提供了众多耐久型附件,包括各种标准接头、先进的质量轻巧的塑料接头、可调节式机械臂末端工具、缓冲杆、安装支架、真空传感器,所有产品现均可通过Piab全球销售网络获取。

关于Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率、生产效率、以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件、真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。此外,Piab还最新收购了Kenos真空抓具系统公司,由此进一步提升了技术实力,极大地扩展了其旗下的产品家族。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们