Feedback

Choose your language

Close

Baggage handling with Vaculex®

人体工程学行李提升搬运解决方案

日期 2018/1/24

Piab符合人体工程学设计的Vaculex®真空搬运系统,助力机场和港口高效搬运。

瑞典,泰比讯 – 机场和港口的行李货物搬运工作迎来了令人振奋的解决方案,人体工程学的Vaculex® BaggageLift行李搬运系统,经过特别设计,可以将人员损伤降至最低,同时保障最高的安全性。通过使用真空技术,BaggageLift行李提升系统能够将繁重的体力劳动转化为轻便且易上手的工作。

迄今为止,在全球有超过60座机场和500台设备,借助Vaculex® BaggageLift高效快速地搬运着行李;对于空运货物,快递包裹, Vaculex® TP 可节省大量人力物力。无论是在现有的基础设施中进行改造,还是将其纳入最新的行李或货物搬运终端中,Vaculex®提升系统都能提供大有助益的解决方案。它们非常易于使用,其设计符合人体工程学,能够轻而易举地完成提升工作。

Vaculex®提升系统由电动真空泵驱动,能够提升搬运包裹、箱子、超大行李、包袋和手提箱,其设计符合人体工程学,能够 帮助搬运人员轻松地调动和转移行李,无惧任何扭伤或重复性损伤风险。

Piab还提供定制化培训,以确保人员正确使用提升辅助工具,并发挥其最大潜力。此外,基于真空操作的提升设备还可以安装到一些空间受限的地方,适合一些难以到达的位置,或特别具有挑战性的应用场合。

Piab还提供全套范围的备件,及非常有用的配件——比如可以放在手边使用的遥控器、消音箱,以及在闲置时可以自动关闭泵的节能系统——再加上出色的售后支持和维护,确保客户无论是在购买前,购买时还是购买后,都可以协同Vaculex®提升解决方案,轻松工作。

 

关于 Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率、生产效率、以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件、真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab 在许多它的独创产品和解决方案中使用 COAX® 这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX® 真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。2016 年,Piab 完成两项具重要战略意义的收购——Kenos 和 Vaculex。Piab 是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们