Feedback

Choose your language

Close

Vacuum ejector piCOMPACT®23 with amplified blow-off

放大式吹气技术助推能源效率更上一层楼

日期 2016/7/6

放大式智能吹气专利技术使piCOMPACT®23真空发生器更节能。

瑞典泰比 (Taby) 讯 – Piab面向旗下的piCOMPACT®23,系列高端一体式真空发生器推出了一系列独一无二的控制功能和杰出特性。其中,最引人关注的是Piab专门研发的两项独一无二的吹气功能,这两大功能将为客户提供最佳真空发生性能和最高能源效率,适用于几乎所有类型的真空应用。

Piab获得专利的集成放大式吹气阀能够使真空系统实现更高效、更强劲的吹气,由此显著提高能源效率,缩短生产循环周期。集成式吹气阀还可以在吸盘定位过程中,例如在人体工学搬运设备上定位时,使吸盘悬浮在空中,提高定位效率。此外,对于充满粉尘的应用环境,集成式吹气阀还是对吸盘进行清洁的一大利器。

Piab推出的第二大独一无二的吹气功能是智能吹气 (IBO),这一专利技术能够在系统脱离真空状态后自动关闭系统吹气。由此进一步实现系统节能。

“无论是放大式吹气还是IBO智能吹气,目的都是希望进一步提升我们真空发生器的能源效率。这两项功能都是piCOMPACT®23系列真空发生器所独有的,由此确保我们这一真正的节能型一体式真空发生器始终为广大客户提供最佳应用性能,同时有效降低客户的能源成本。”Piab自动化部门副总裁Joseph Karbassi说道。

最后,这两项吹气功能与我们为piCOMPACT®23系列真空发生器研发的其他功能完全兼容,例如适用于易于发生紧急停机或搬运高价值物体的真空系统的双稳态(自锁式)开关阀,以及Piab获得专利的自粘控制 (SAC) 功能 — 真空发生器尚未启动时,SAC功能可以智能识别并消除吸盘内部出现的所有真空。

关于 Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率生产/效率/以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件/真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们