Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT™ MICRO

Piab最快速集成控制真空发生器实现正常运行时间新突破

日期 2014/3/25

Piab最新升级了旗下的 piCOMPACT®产品。piCOMPACT™采用了Piab的 COAX®专利技术,节能高效,是市场上的第一款歧管安装型真空发生器系统。

COAX®真空发生器运行时仅需极低的进气压力,并能够最大效率利用压缩空气,因此大幅降低了生产能耗,帮助制造商提高生产效率和运营可靠性。piCOMPACT®系列产品可以高效搬运体积小巧的重要零件,是拾取和放置应用的最佳选择,广泛应用于电子设备、半导体、塑料、金属、小型包装、拾取和放置以及机器人集成等行业。

智能节能系统 (ES) 在真空系统达到所需真空度时可以有效地关闭压缩空气源;与节能系统连接的 ACM可以有效消除电机低频寄生振荡问题,避免在发生泄漏时真空发生器反复开关;ACM还可以自动检测是否需要启动节能系统,以及是否需要更换已磨损的吸盘。此外,piCOMPACT®集成了直接作用式球阀,实现开关和排气功能,确保高运营可靠性、最大正常运行时间和生产速度;易用型信号和节能设置方法,避免用户设置参数时发生操作错误。

与传统真空发生器相比,升级版piCOMPACT®系列产品体积更小,重量更轻,进而使整个真空搬运系统的重量大幅下降,这一创新型设计可方便工作人员快速移动真空系统,提高产能。

 “在当今世界,真空发生器已经成为通用制造和自动化应用不可或缺的关键组件,在不计其数的行业应用中发挥重要作用,满足成百上千种产品搬运需求。如今无论是哪个行业的制造商都在寻求提高性能、降低总拥有成本的紧凑型真空系统。”Piab副总裁兼市场推广经理Häla El Sheemy Washbrook说道,“在这其中,降低能耗是降低整个真空系统成本的关键。piCOMPACT®系列产品采用了COAX®技术,运行时仅需极低的进气压力,能够帮助制造商提高生产效率,高效搬运小型零件,降低成本的同时减少碳排放。”

piCOMPACT®系列真空发生器包括广泛的型号可供选择,满足多种系统需求,例如需要极低进气压力或超高真空度的系统。此外,紧凑型设计也使piCOMPACT®系列产品可轻松集成到现有生产线中,快速配置完成后即可满足具体应用需求,无需进行任何修改。

 关于Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率生产/效率/以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab 研发并制造一系列真空泵、真空吸盘和附件,真空输送机和用于多种自动化材料处理和工厂自动化加工的吸盘。Piab在许多它的原有产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®的真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在五十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, 副总裁兼市场推广经理
电话:+46 (0) 8630 2574
电子邮件:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们